Installazione di prigionieri filettati F-BT con Cordless Stud Fusion
Installazione di prigionieri filettati F-BT con Cordless Stud Fusion

Fissaggio su Acciaio

Soluzione quotidiane per una grande varietà di applicazioni di fissaggio di prigionieri

Dimentica gli scomodi metodi tradizionali e proiettati nel futuro con gli innovativi metodi di fissaggio su acciaio Hilti. Sperimenta la semplicità e la flessibilità dei nostri prigionieri S-BT HL in acciaio inossidabile e al carbonio, realizzati per un'installazione efficiente con un solo utensile e un'ampia copertura applicativa.

Risparmia tempo e denaro per installazioni in ambienti altamente corrosivi con X-BT. E se incontri applicazioni ancora più sfidanti, utilizza il nostro sistema di saldatura di prigionieri filattati a batteria Cordless Stud Fusion. La nostra nuova tecnologia consente di ottenere un fissaggio robusto e di qualità superiore, contribuendo al contempo a ridurre la necessità di rilavorazione.

Perché scegliere il Fissaggio su Acciaio Hilti?

Installazione più rapida e semplice

Fissa più velocemente senza compromettere la protezione dalla corrosione. È necessario l'accesso a un solo lato dell'acciaio e non vi è alcuna rilavorazione del materiale di base.

Non è richiesto un saldatore esperto

Il fissaggio su acciaio con i nostri sistemi può essere completato da operatori addestrati e non richiede un saldatore esperto per il funzionamento. Gli operatori più specializzati possono essere impiegate in altre applicazioni critiche in cui la saldatura è essenziale.

Fissaggi di qualità superiore

Otteni fissaggi di qualità superiore grazie agli ausili visivi per la preparazione della superficie, alla regolazione guidata della potenza sugli utensili e agli indicatori di profondità per installazione ottimale degli elementi di fissaggio

Funzionamento sicuro

Per il fissaggio su acciaio Hilti, le smerigliatrici angolari non sono necessarie per preparare le superfici. Riduci scintille e cavi di alimentazione, aiutando a prevenire il rischio di tagli e ustioni, nonché i rischi di incendio e inciampo.

Maggiore affidabilità del prodotto

Forniamo dati tecnici completi per i nostri prodotti per il fissaggio a punta affilata, il fissaggio a punta smussata e i prodotti per saldatura per fusione.  Quando collabori con Hilti, puoi contare sulle nostre attrezzature e sul nostro servizio di assistenza clienti.

Più flessibilità sul cantiere

I nostri sistemi sono leggeri e, poiché utilizzano tecnologia a batteria, non è necessaria una fonte di alimentazione esterna. Il tutto si traduce in una maggiore portabilità durante le operazioni in cantiere.

Trapano avvitatore Hilti SBT 6-22 Nuron

Per i tuoi lavori quotidiani di fissaggio

Trapano avvitatore Hilti SBT 6-22 Nuron

Contribuisci ad aumentare la produttività semplificando e velocizzando il flusso di lavoro di fissaggio all'acciaio con il sistema completo di avvitatore Hilti SBT 6-22 Nuron, composto da prigioneri S-BT HL e avvitatore a batteria SBT 6-22. Progettato per migliorare la qualità del lavoro dell'operatore, il trapano avvitatore a batteria SBT 6-22 Nuron offre funzioni di impostazione e controllo avanzate, contribuendo a garantire che il tuo team perfori con precisione, riducendo il tempo sprecato da forature extra e prolungando la durata della punta anche nell'acciaio più duro.

Inchiodatrice a batteria HIlti BX 3BT

FISSAGGIO SPECIALIZZATO

Velocizza il lavoro con un sistema versatile, sicuro, senza cavo e rapido

Il sistema composto da prigionieri filettati X-BT, trapano avvitatore SF BT e inchiodatrice BX 3BT(G) O DX 351 BT(G) è la soluzione specializzata presente nei cantieri da oltre vent'anni.

FX 3-A Cordless Stud Fusion system

Per un FISSAGGIO Più PERFORMANTE

FX 3-A Cordless Stud Fusion system

Per applicazioni con carichi a trazione più elevati o materiali di base più sottili, scegli i prigionieri F-BT con Cordless Stud Fusion. Il sistema ti aiuta ad evitare costi elevati e le rilavorazioni associate alla saldatura tradizionale dei prigionieri. Il sistema cordless è completamente mobile e più leggero di altri sistemi. Il feedback in tempo reale sull'utensile rende più facile ottenere fissaggi più affidabili.

Ottieni il pieno supporto dei nostri team di ingegneri esperti per ottimizzare il tuo progetto.

QUAL È LA TECNOLOGIA GIUSTA PER ME?

Fissaggio con prigioniero a punta balistica

Fissaggio con prigioniero a punta balistica

Si tratta di una tecnologia di fissaggio in cui un prigioniero in acciaio inox a punta balistica viene inserito mediante un attrezzo a propulsione nel materiale base, creando connessioni di alta qualità. Ideale per fissaggi in rapida sequenza, in cui è necessario eseguire ogni fissaggio in pochi secondi.

  • Prigionieri in acciaio inossidabile per ambienti poco corrosivi, in cui è accettabile eseguire una penetrazione passante nell’acciaio base.
  • Prigionieri in acciaio inossidabile per ambienti poco corrosivi, in cui è accettabile eseguire una penetrazione passante nell’acciaio base.
Acquista i prigionieri filettati X-ST-GR
Fissaggio con prigionieri a punta smussata

Fissaggio con prigionieri a punta smussata

Soluzioni versatili in 2 fasi per il fissaggio quotidiano all'acciaio in un'ampia gamma di applicazioni.

Come funziona: Con gli elementi di fissaggio a punta smussata X-BT o S-BT, un elemento di fissaggio filettato viene inserito o avvitato in un foro preforato nel materiale di base da uno strumento alimentato a polvere o a batteria.

Vantaggi: Nessun danno alla protezione dalla corrosione nelle applicazioni senza penetrazione passante. Fissaggio in soli 2 minuti

  • Elementi di fissaggio in acciaio inossidabile - protezione dalla corrosione equivalente al formato A4 (316) per ambienti altamente corrosivi
  • Elemento di fissaggio in acciaio al carbonio con rivestimento duplex per ambienti leggermente corrosivi
Acquista i prigionieri filettati X-BT-MR Acquista i prigionieri filettati S-BT-MF HL
Saldatura a fusione

Saldatura a fusione

Per un fissaggio più resistente all'acciaio in applicazioni ingegneristiche impegnative, combina le prestazioni di saldatura con una maggiore facilità d'uso.

Come funziona: Con la fusione di perni F-BT, un perno metallico filettato viene saldato da un utensile alimentato a batteria su una superficie preparata. La rondella opzionale sigilla quindi la superficie preparata per un punto di fissaggio con resistenza alla corrosione a lungo termine.

Vantaggi: Nessun danno o bruciatura sul lato posteriore del rivestimento di protezione dalla corrosione e semplice sigillatura sul lato anteriore che aiuta a eliminare virtualmente le rilavorazioni. Non è necessaria alcuna foratura o intaglio nel materiale di base, contribuendo a mantenere l'integrità del materiale di base. Carico più elevato, fissaggio su materiale sottile e punto di fissaggio versatile

Acquista i prigionieri filettati F-BT MR SN
  • Prigionieri filettati a punta affilata, prigionieri a punta smussata X-BT, S-BT e ora F-BT

    Hilti offre diverse opzioni di fissaggio, che contribuiscono a preservare la resistenza alla corrosione dell'acciaio strutturale e la connessione ai componenti non strutturali. Scopri il sistema più adatto a te, inclusa la nuova tecnologia di Cordless Stud Fusion FX 3-A

    Acquista i nostri prigionieri
  • Un prigioniero filettato Hilti può sollevare un pickup?

    Guarda come prepariamo un pick-up da sollevare con un prigioniero filettato X-BT-MR. Quando si tratta di resistenza, non c'è niente di meglio del prigioniero filettato X-BT-MR.

    Acquista il prigioniero filettato in acciaio X-BT-MR

Condividi