PERFORATORI E TRAPANI A PERCUSSIONE A BATTERIA

Con l’equilibrio perfetto tra potenza, peso e dimensioni puoi scegliere senza scendere a compromessi

Con una scelta di attrezzi per ogni attività e lavoro, dall’installazione in spazi angusti alle applicazioni più difficili, puoi sempre contare su di noi per lavorare senza compromessi in termini di prestazioni.

Gamma Hilti di perforatori e trapani a percussione alimentati a batteria

Per i momenti in cui hai bisogno di potenza e non accetti compromessi riguardo alle prestazioni.

Dai motori brushless, dal funzionamento fluido e silenzioso, con un’ampia gamma di inserti per perforare, segare e avvitare che migliorano la produttività, fino a un corpo ergonomico riprogettato, con illuminazione a LED per una visuale più brillante e senza zone d’ombra: la nostra gamma di perforatori e trapani a percussione a batteria è progettata per rispondere alle tue esigenze.

Quindi, che si tratti di un’installazione non impegnativa, o di un lavoro di perforazione e fissaggio ben più pesante, puoi scegliere ciò che ti serve senza rinunciare a nulla.

Non sono semplici attrezzi: quelle che ti offriamo sono soluzioni complete

Tecnologie per gli attrezzi

Sapevi che le tecnologie con cui sono costruiti i nostri perforatori e trapani a percussione sono state studiate per proteggere i lavoratori e migliorare il comfort che ti consente di lavorare per tutto il giorno?

Scopri di più

Inserti e accessori

Scegliere la punta da trapano giusta per un lavoro di solito è un’operazione semplice. Ma come si fa quando il lavoro comporta viti non standard, materiali difficili o spazi ristretti?

Scopri di più

Hilti Tool Service

Quando acquisti un nostro attrezzo, hai molto di più. Se il tuo attrezzo non viene riparato entro 3 giorni*, la riparazione è gratuita. E il servizio comprende anche la pulizia!

*5 giorni in Sud Italia e nelle Isole

Scopri di più

SCEGLI LA CLASSE DI POTENZA GIUSTA PER TE

Classe Sub-compact

Classe Sub-compact

Massima compattezza

I perforatori  SF 2-A12, SF 2H-A12, SFD 2-A12 e SFE 2-A12 sono la scelta leggera e compatta per lavorare con le braccia sollevate sopra la testa o in spazi ridotti.

Classe Compact

Classe Compact

Potenza compatta

Il trapano avvitatore SFC 22-A è un attrezzo versatile, progettato per offrirti potenza nelle principali operazioni di perforazione e azionamento.

Classe Power

Classe Power

Potenza universale 

Gli attrezzi SF 6-A22 e SF 6H-A22 hanno una coppia elevata e flessibilità, costruiti per accompagnarti nelle lunghe giornate in cantiere

Classe Ultimate

Classe Ultimate

Il meglio per potenza

I trapani avvitatori a batteria SF 8M-A22 e SF 10W-A22 ti offrono prestazioni senza cavo per lavori specifici su metallo e legno.

Sei motivi per scegliere un nostro trapano avvitatore

La misura giusta per ogni lavoro

1. La misura giusta per ogni lavoro

Le dimensioni contano. Quando lavori con le braccia sollevate sopra la testa o in spazi angusti, vuoi degli attrezzi adatti al lavoro da svolgere. La nostra gamma di trapani avvitatori non accetta compromessi sulle prestazioni, con qualsiasi misura.

L’equilibrio fra potenza e comfort

2. Equilibrio fra potenza e comfort

Il peso incide significativamente sulla resistenza a sorreggere un attrezzo con comodità e la nostra gamma di trapani avvitatori ti consente di scegliere tra l’SF 2-A12, leggero e compatto, o l’SF 10W-A22, più pesante ma anche più potente.

Prestazioni per ogni lavoro

3. Prestazioni per ogni lavoro

Per inserire delle viti in una parete in cartongesso serve una potenza diversa da quella richiesta per praticare fori nel metallo o fissare bulloni nel legno: ognuno dei nostri trapani avvitatori ti offre la potenza adeguata alla tua applicazione.

Le funzioni giuste per operare in sicurezza

4. Combinazione di funzioni di sicurezza

Le aziende devono proteggere il loro bene più prezioso: le persone. Per questo molti dei nostri perforatori sono dotati di Active Torque Control (ATC), la tecnologia di regolazione attiva della coppia che riduce la possibilità di infortuni.

Ergonomia al servizio del lavoro

5. Ergonomia al servizio del lavoro

Ogni attrezzo è studiato per fornire un ottimo equilibrio tra prestazioni, comfort ed efficienza, con una scelta di attrezzi per perforazione che opera ai massimi livelli.

La scelta giusta per il tuo lavoro

6. La scelta giusta per il tuo lavoro

Siamo convinti che tu abbia bisogno degli attrezzi giusti per il tuo lavoro, oggi come in futuro. Per questo la nostra gamma di trapani avvitatori ti consente di svolgere qualsiasi genere di lavoro facilmente.

Trapano avvitatore SF 6-A22 e trapano a percussione SF 6H-A22

Trapano avvitatore SF 6-A22 e trapano a percussione SF 6H-A22

Con i nuovi trapano avvitatore e trapano a percussione SF 6-A22 e SF 6H-A22 puoi completare i tuoi lavori più velocemente, confortevolmente e con la massima affidabilità. Uniscono un potente motore brushless e ingranaggi metallici con un giunto a frizione elettrico che eroga la potenza che ti serve, e la tecnologia di regolazione attiva della coppia ATC che migliora la sicurezza al tuo servizio.

Scopri di più
Trapano avvitatore multitesta SF 2-A12

Trapano avvitatore multitesta SF 2-A12

Una versatilità eccezionale in un attrezzo solo, consente di scegliere tra un mandrino offset da 90 gradi e 13 mm, senza chiave, o un mandrino portapunta esagonale, per raggiungere gli spazi più angusti ed eseguire perforazioni o avvitature di precisione.

Scopri SFE 6-A12
Trapano avvitatore SF 2-A12 e trapano a percussione SF 2H-A12

Trapano avvitatore SF 2-A12 e trapano a percussione SF 2H-A12

Dimensioni compatte e peso ridotto: il trapano avvitatore SF 2-A12 e il trapano a percussione SF 2H-A12 di nuova generazione offrono una soluzione di grande efficienza per lavorare in spazi angusti e difficili da raggiungere.

Scopri SF 2-A12 e SF 2H-A12

Configuratore «Liberi di scegliere»

Con una scelta così ampia, come essere certi di avere la combinazione migliore di attrezzo a batteria, inserto e batteria?

Il nostro configuratore "Liberi di scegliere" annulla ogni incertezza in questa complessa operazione. Partendo da una panoramica di tutti gli attrezzi a batteria Hilti, questo filtro semplifica il lavoro di comparazione tra le opzioni migliori per le tue esigenze.

Liberi di scegliere ti consente di scegliere l’attrezzo per il tuo kit

TI AIUTIAMO NEL LAVORO DI TUTTI I GIORNI

Servizi che contribuiscono alla tua efficienza

Fattori imprevisti o imprevedibili, come danneggiamento, smarrimento di attrezzi o costi di riparazione, possono incidere significativamente sulla produttività in cantiere.

La nostra offerta di servizi ti aiuta a evitare questi costi aggiuntivi e ti consente di continuare a lavorare.

Ti aiutiamo nel lavoro di tutti i giorni

Condividi