Controllo attivo della coppia ATC

Più sicurezza contro il movimento rotatorio incontrollato

Controllo attivo della coppia ATC

Quando usi le attrezzature Hilti hai una sicurezza in più: il controllo attivo della coppia ATC. Normalmente se la punta di un perforatore si blocca nel foro, il movimento rotatorio incontrollato dell’attrezzo può causare lesioni alle mani e braccia. L’effetto è ancora più rischioso quando si lavora su scale o impalcature. Grazie al controllo attivo della coppia ATC questi pericoli sono stati cancellati. Se la punta si blocca nel foro, il dispositivo riconosce la rotazione incontrollata e spegne automaticamente l'attrezzo. Così la salute dei lavoratori è più tutelata e riduci anche i costi legati agli infortuni e alle interruzioni.

Il controllo attivo della coppia ATC è un'evoluzione della tradizionale frizione meccanica di sicurezza. È disponibile nei perforatori combinati e nelle smerigliatrici angolari Hilti. È riconoscibile dalla scritta aggiuntiva ATC.

Controllo attivo della coppia ATC

Il controllo attivo della coppia ATC è un'evoluzione della tradizionale frizione meccanica di sicurezza.

È disponibile nei perforatori combinati e nelle smerigliatrici angolari Hilti.

È riconoscibile dalla scritta aggiuntiva ATC.

Chiedi al tecnico

Condividi