Sovrapposizione di strati di calcestruzzo

Sovrapposizione di strati di calcestruzzo

Corsi progettati per massimizzare la tua produttività

  • Quando si usa e di cosa si compone una sovrapposizione di strati di calcestruzzo?
  • Qual è il quadro normativo?
  • Come applicare il metodo di calcolo conforme?
  • Se ti è capitato di farti queste domande, allora questo corso è per te!

Introduzione

Sappiamo che le connessioni calcestruzzo-calcestruzzo sono solo una piccola parte del tuo lavoro quotidiano, ma sono comunque molto importanti per garantire affidabilità e sicurezza al tuo progetto. Per aiutarti ad essere più efficiente e a ottimizzare il processo di definizione della connessione,  abbiamo progettato un corso riguardante il dimensionamento di due strati sovrapposti di calcestruzzo, noto anche in inglese con il termine concrete overlay, e le relative connessioni.

Questo corso parte dal fornire delle informazioni di base su queste connessioni fino ad arrivare a valutazioni più avanzate sul metodo di calcolo. Il contenuto è stato preparato da esperti Hilti ed è disponibile in modalità E-Learning gratuita.

Questi corsi ti aiuteranno a capire come ottimizzare la progettazione delle sovrapposizioni si strati di calcestruzzo!

Punti chiave

Il corso «Sovrapposizione di strati di calcestruzzo» può aiutarti a ridurre il tempo di progettazione per queste connessioni, rimanendo conforme alle normative

Il corso fornisce solide basi sulla comprensione e sul dimensionamento delle connessioni di due strati di calcestruzzo.

Il corso poterà i seguenti benefici:

  • Una panoramica aggiornata delle più recenti regolamentazioni e le implicazioni per la progettazione delle sovrapposizioni
  • La conoscenza del metodo di calcolo previsto dal TR 066 utilizzato in PROFIS Engineering
  • Il certificato di partecipazione

MODULI

Introduzione – Obiettivo e scopo

Introduzione – Obiettivo e scopo

Cosa si intende per sovrapposizione di strati di calcestruzzo?

Un'introduzione sulla tematica concrete overlay, fornendo definizioni e analizzando gli elementi che lo compongono.

Progettazione nel caso di ancorante a vite e di barra filettata con testa

Progettazione nel caso di ancorante a vite e di barra filettata con testa

Quali sono le normative da rispettare  e in cosa consistono?

Una panoramica sul quadro normativo con una particolare attenzione sul Technical Report 066, che stabilisce uno specifico metodo di calcolo per queste applicazioni.

Progettazione nel caso di barre d‘armatura piegate

Progettazione nel caso di barre d‘armatura piegate

Come progettare conformemente ad EN1992-4 

Uno sguardo approfondito sulle verifiche richieste e una comparazione con la linea guida ETAG 001.

Come specificare un‘applicazione overlay

Come specificare un‘applicazione overlay

Come specificare correttamente queste applicazioni?

Vengono analizzati gli elementi essenziali per una corretta specifica, dando informazioni sulle diverse modalità di posa per ridurre errori ed ottimizzare la produttività in cantiere.

Condividi