EU-BAUPRODUKTE-VERORDNUNG NR. 305/2011 (CPR)

Europäische Vorschriften anschaulich erklärt

CPR Italia

Für Bauprodukte gelten eindeutige Vorschriften im Hinblick auf Verwendung- und Anwendungsbereiche. Mit der europäischen Bauprodukte-Verordnung hast du alle Angaben zur Beurteilung ihres Leistungsspektrums zur Hand. In der Leistungserklärung, die zusammen mit der CE-Kennzeichnung auf den Produkten abgetragen ist, findest du Angaben zum Anbieter, zur Verwendung, zur Art der Zertifizierung und zu den Leistungen.   So kannst du Produkte leicht miteinander vergleichen.

Die EU-Verordnung zu Bauprodukten in Italien und anderen Ländern (ital. CPR) der europäischen Union ist seit dem 1. Juli 2013 in Kraft und ersetzt die vorherige Verordnung (in Italien CPD). Für alle Produkte, die dauerhaft Teil des Baus werden, wie etwa Dübel, Schrauben, Nägel oder passive Brandschutzversiegelungen.

Leistungserklärung suchen 

Kontakt mit dem Hilti-Service aufnehmen

Was bedeutet die CE-Kennzeichnung in der Bauprodukte-Verordnung?

Was bedeutet die ETA und die Leistungserklärung-Verordnung für Planer und Installateure?*

Qual è il significato della marcatura CE con la norma CPR?

La marcatura CE indica che un prodotto è stato valutato per un uso specifico, conformemente a una hEN o EAD, consentendone così la libera commercializzazione nell'EEA.

Ciò non significa che il prodotto da costruzione sia adatto a tutti gli usi o che i prodotti privi della marcatura CE siano non adeguati o di scarsa qualità. E' importante che i progettisti e gli installatori considerino l'uso e l'ambito di applicazione previsti, al fine di valutare se un prodotto è adatto per una certa applicazione.

I nostri prodotti contemplati da una hEN o una ETA presenteranno la marcatura CE.

Per i prodotti con marcatura CE, verrà fornito al Cliente il relativo DoP in forma elettronica o cartacea nella lingua o nelle lingue richieste dallo stato membro

Su richiesta del destinatario potrà essere consegnata una copia cartacea del DoP

Dove applicabile (es. ancoranti chimici, sigillature passive al fuoco), verrà fornita anche la Scheda di Sicurezza sui Materiali (MSDS)

Tutte le ETA già sviluppate da Hilti verranno protratte prima del 1° luglio 2013 e resteranno in vigore fino alla loro data di scadenza.

Cosa rappresentano l’ETA e la normativa Dop per progettisti e installatori?

Progettisti ed installatori definiscono la prestazione richiesta per un prodotto in base all’applicazione e la normativa di riferimento. Un DoP fornisce informazioni sulla prestazione e l'ambito di applicazione di un prodotto sulla base dei requisiti tecnici armonizzati (es. carichi, resistenza al fuoco o alla corrosione).

Il DoP consente di eseguire una valutazione sull’idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e un confronto più coerente tra i prodotti. Nel caso il DoP faccia riferimento ad un'ETA, è molto importante consultare quest'ultima, perché contiene informazioni importanti, come per es. l'ambito di applicazione testato per un prodotto e i dettagli prestazionali.

Tale concetto semplifica la scelta e il confronto dei prodotti da parte di progettisti ed installatori:

  • Non si tratta di “avere solo la marcatura CE" per un prodotto ma avere con l’ETA ed il DoP la conferma che il prodotto è adatto per l'uso o l'ambito di applicazione previsti! 
  • 1 hEN = Norma Europea armonizzata, es. EN 14592 peri chiodi da legno o EN 14566 per viti da cartongesso
  • 2 EAD = Documento di Benestare Europeo, simile alle Linee Guida per l’Approvazione Tecnica Europea del CPD
  • 3 ETA = Benestare Tecnico Europeo, simile all'Approvazione Tecnica Europea del CPD

Teilen