Il conseguimento delle certificazioni UNI ISO 45001:2018 e UNI EN ISO 14001:2015 testimonia l’impegno di Hilti Italia nella tutela dell’ambiente e nella promozione della salute e della sicurezza sul lavoro.
Lavoriamo ogni giorno per garantire elevati standard ambientali e di sicurezza ai nostri collaboratori, clienti e stakeholder, perseguendo il miglioramento continuo delle nostre prestazioni.
Hilti aderisce inoltre all’Obiettivo 18, promosso da Fondazione LHS, un’iniziativa dedicata alla diffusione della cultura della sicurezza che si affianca ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Sistema integrato ambiente & salute sicurezza
Certificazioni ESG – Synesgy e Open-es
Hilti Italia ha ottenuto le certificazioni ESG dalle piattaforme Synesgy (Synesgy | The ESG platform for companies) e Open-es (La piattaforma per uno Sviluppo sostenibile | Open-es), strumenti riconosciuti a livello nazionale per la valutazione delle performance aziendali in ambito ESG (Environmental, Social e Governance).
Questi riconoscimenti testimoniano l’impegno concreto e continuo di Hilti Italia nel perseguire una strategia di sostenibilità solida e nel posizionarsi come partner affidabile anche in questo ambito.
Le performance ESG non rappresentano un traguardo, ma una tappa nel percorso di miglioramento continuo e di allineamento agli standard internazionali che Hilti Italia ha scelto di intraprendere con determinazione.
Certificazione parità di genere
Nel 2024 Hilti Italia ha ottenuto la certificazione UNI PDR 125:2022 per la parità di genere.
Questo riconoscimento attesta il nostro impegno concreto nell’assicurare pari opportunità ed è il risultato di processi e politiche strutturate che promuovono l’equità di genere in ogni aspetto della nostra organizzazione.
Grazie ai nostri collaboratori che ogni giorno contribuiscono a rendere Hilti un luogo in cui essere se stessi è un valore aggiunto.
E il nostro viaggio non si ferma qui! Continueremo a migliorarci, convinti che la diversità sia il motore dell’innovazione e della crescita.