- Pagina iniziale
- Articolo sulla Human Augmentation

Quando uniamo Uomo e Tecnologia
In che modo la human augmentation può ripercuotersi sull’industria delle costruzioni.
I film di fantascienza amano confondere la human augmentation con i cyborg. Ma in realtà i dispositivi indossabili ci aiutano a lavorare in modo più sicuro e produttivo. Vuoi saperne di più? Richiedi l'articolo completo qui sotto.
Cos’è la human augmentation?
Definizione: dispositivi indossabili che migliorano le capacità dell’utente
Nell’edilizia, la tecnologia cerca di integrarsi con i lavoratori, non di sostituirsi ad essi. Di fatto, può rendere i cantieri più sicuri, risolve il problema della carenza di personale qualificato e aumenta la produttività.
La human augmentation è necessaria nell’edilizia?
segnalano infortuni all’apparato muscolo-scheletrico
risultato del lavoro svolto negli anni 2018-19
di questi infortuni all’apparato muscolo scheletrico
sono relativi ad arti superiori e collo
giorni di lavoro andati persi
dovuti a infortuni all’apparato muscolo-scheletrico nel 2019-20
di tutte le persone
valuterebbero un potenziamento del proprio corpo
Con un mercato globale della Human Augmentation destinato a raggiungere 22,4 miliardi di dollari entro il 2027, numerose aziende la stanno già sviluppando per le loro applicazioni.
La Human Augmentation sta subendo un forte slancio nell’industria delle costruzioni e come risultato la tecnologia sta rendendo il lavoro più sicuro.
Affrontare la fatica e la produttività
In che modo gli esoscheletri possono aiutare i lavoratori riducendo gli sforzi
Gli esoscheletri sono dispositivi indossabili che seguono i movimenti del corpo, fornendo assistenza attraverso coppie assistive e supporto strutturale. Non sono praticamente richieste modifiche al posto di lavoro.
In che modo gli esoscheletri possono aiutarti?
Porte aperte alla human augmentation
La tecnologia può migliorare la vita e il lavoro delle persone, ovunque
Le imprese edili hanno l’opportunità di affrontare i problemi causati da infortuni all’apparato muscolo-scheletrico, compresi i problemi di salute che si ripercuotono sul benessere dei dipendenti e le sfide di produttività. È giunta l’ora di intervenire sul problema degli infortuni all’apparato muscolo-scheletrico, sostenendo i lavoratori.