PD-E
Italiano
Indicazioni relative al manuale d'istruzioni
A questo manuale d'istruzioni
- Leggere attentamente il presente manuale d'istruzioni prima della messa in funzione. Ciò costituisce un presupposto fondamentale per un lavoro sicuro ed un utilizzo dell'utensile privo di disturbi.
- Rispettare le avvertenze per la sicurezza e i segnali di avvertimento riportati nel presente manuale d'istruzioni.
- Conservare sempre il manuale d'istruzioni con il prodotto e consegnare il prodotto a terze persone solo unitamente al presente manuale.
Spiegazioni del disegno
Avvertenze
Le avvertenze avvisano della presenza di pericoli nell'uso del prodotto. Vengono utilizzate le seguenti parole segnaletiche:Simboli nel manuale d'istruzioni
Nel presente manuale d'istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli:![]() |
Rispettare il manuale d'istruzioni |
![]() |
Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili |
![]() |
Smaltimento dei materiali riciclabili |
![]() |
Non gettare elettroutensili o batterie tra i rifiuti domestici |
Simboli nelle figure
Vengono utilizzati i seguenti simboli nelle figure:![]() |
Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio del presente manuale d'istruzioni. |
![]() |
La numerazione nelle figure fa riferimento ad importanti fasi di lavoro o a componenti importanti per le fasi di lavoro. Nel testo queste fasi di lavoro o questi componenti vengono messi in evidenza con numeri corrispondenti, ad es. (3) . |
![]() |
I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai numeri della legenda nel paragrafo Panoramica prodotto . |
![]() |
Questo simbolo dovrebbe attirare in particolare la vostra attenzione in caso di utilizzo del prodotto. |
Simboli in funzione del prodotto
Simboli generali
Simboli che vengono utilizzati in combinazione con il prodotto.![]() |
Se indicato sul prodotto, il prodotto è stato certificato da questo ente di certificazione per il mercato statunitense/americano e canadese secondo le normative valide. |
![]() |
KCC‑REM-HLT‑PD-E |
![]() |
Tasto ON/OFF |
![]() |
Tasto "misura" |
![]() |
Tasto Menu |
![]() |
Tasto Cancella (Clear) |
![]() |
Tasto destro |
![]() |
Tasto sinistro |
Informazioni sul prodotto
I prodotti
La denominazione del modello ed il numero di serie sono riportati sulla targhetta dell'attrezzo.
- Riportare il numero di serie nella tabella seguente. I dati relativi al prodotto sono necessari in caso di richieste al nostro rappresentante o al Centro Riparazioni.
Dati prodottoMisuratore laser PD-E Generazione 01 N. di serie
Informativa laser sul prodotto
Informativa sul laserInformativa sul laser
![]() |
Classe laser 2, sulla base della norma IEC60825-1/EN60825-1:2007 ed è conforme al CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50). |
![]() |
Classe laser 2. Non guardare direttamente il raggio. Non indirizzare il raggio verso altre persone, né verso zone in cui possono trovarsi altre persone non coinvolte con i lavori legati all'impiego del laser. |
![]() |
Provvedere al riciclaggio dei materiali di scarto. |
Sicurezza
Indicazioni di sicurezza
Note fondamentali sulla sicurezza
Oltre alle indicazioni di sicurezza riportate nei singoli capitoli del presente manuale d'istruzioni, è necessario attenersi sempre e rigorosamente alle disposizioni riportate di seguito. Il prodotto ed i suoi accessori possono costituire fonti di pericolo se utilizzati da personale istruito non opportunamente o in modo non idoneo o non conforme.- Si raccomanda di conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri.
- È importante essere concentrati su ciò che si sta facendo e maneggiare con attenzione il prodotto durante il lavoro. Non utilizzare il prodotto se si è stanchi, oppure sotto l'influsso di droghe, alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'utilizzo del prodotto può causare lesioni di grave entità.
- Non rendere inefficaci i dispositivi di sicurezza e non rimuovere alcuna etichetta riportante indicazioni e avvertenze.
- In caso di un'eventuale apertura non appropriata del prodotto, possono fuoriuscire raggi laser superiori alla classe 2. Affidare eventuali riparazioni del prodotto solamente al Centro riparazioni Hilti .
- Non è consentito manipolare né apportare modifiche al prodotto.
- Prima di mettere in funzione il prodotto, controllarne ogni volta il corretto funzionamento.
- Le misurazioni eseguite attraverso vetri o altri oggetti possono falsare i risultati delle misurazioni rilevate.
- In caso di rapida mutazione delle condizioni di misurazione, ad es. in caso di attraversamento del raggio da parte di persone, il risultato può essere alterato.
- Non rivolgere il prodotto contro il sole o altre fonti di luce intensa.
- Tenere conto delle influenze dell'ambiente circostante. Non utilizzare l'attrezzo in ambienti ove esista il pericolo di incendio o di esplosione.
- Osservare le indicazioni per l'utilizzo, la cura e la manutenzione dell'attrezzo riportate nel manuale d'istruzioni.
Misure di sicurezza generali
- Prima dell'uso, controllare che il prodotto non presenti eventuali danni. Far riparare i danni dal Centro Riparazioni Hilti .
- Dopo una caduta o in seguito ad altre sollecitazioni di natura meccanica, verificare la precisione di funzionamento del prodotto.
- Sebbene il prodotto sia concepito per l'utilizzo in condizioni gravose in cantiere, occorre averne la stessa cura che si usa per altri strumenti di misura.
- I prodotti non utilizzati devono essere conservati in un luogo asciutto, in alto o chiuso a chiave, al di fuori della portata dei bambini.
- Il prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini.
- Osservare gli standard nazionali relativi alla sicurezza sul lavoro.
Corretto allestimento della postazione di lavoro
- Evitare di assumere posture anomale durante le operazioni di livellamento mentre si lavora su scale. Accertarsi di avere una postura stabile e di mantenere sempre l'equilibrio.
- Proteggere il luogo della misurazione e, durante l'utilizzo del prodotto, assicurarsi di non orientare il raggio laser verso altre persone o sé stessi.
- Se lo strumento viene portato da un ambiente molto freddo in un ambiente caldo o viceversa, è necessario lasciarlo acclimatare prima dell'utilizzo.
- Utilizzare il prodotto solamente nell'ambito delle limitazioni d'impiego previste.
- Tenere la finestra di uscita del laser pulita, in modo da evitare misurazioni errate.
- Rispettare le normative antinfortunistiche locali.
Lavorare in sicurezza con gli strumenti laser
- Gli strumenti di classe laser 2/Class II devono essere utilizzati soltanto da personale esperto.
- I raggi laser non devono essere orientati all'altezza degli occhi.
- Devono essere prese apposite misure precauzionali per accertarsi che il raggio laser non cada accidentalmente su superfici che potrebbero rifletterlo come uno specchio.
- Mettere in atto i provvedimenti necessari per assicurarsi che le persone non guardino direttamente verso il raggio laser.
- Il raggio laser non dovrebbe essere proiettato in aree non controllate.
- Spegnere il laser quando non viene utilizzato.
- Quando non sono utilizzati, gli strumenti laser devono essere riposti in luoghi il cui accesso sia vietato a persone non autorizzate.
Compatibilità elettromagnetica
Sebbene il prodotto soddisfi i rigidi requisiti delle normative in materia, Hilti non può escludere la possibilità che lo strumento venga disturbato a causa di una forte irradiazione, che potrebbe essere causa di un malfunzionamento. In questo caso oppure in caso di dubbio è necessario eseguire delle misurazioni di controllo. Allo stesso modo Hilti non può escludere la possibilità che altri apparecchi (ad esempio sistemi di navigazione di aerei) vengano disturbati. Lo strumento corrisponde alla classe A; non si possono escludere disturbi nei centri abitati.Solo per la Corea: Questo misuratore è adatto alle onde elettromagnetiche delle aree non abitative (Classe A). L'utente dovrà avere cura di non usare questo misuratore nelle aree abitative.
Descrizione
Panoramica del prodotto

- Superfici di riscontro posteriori
- Indicatore di riferimento LED battuta posteriore
- Tasto sinistro
- Tasto Menu
- Tasto "misura"
- Display grafico
- Indicatore di riferimento LED battuta anteriore
- Tasto "misura" laterale
- Tasto ON/OFF
- Tasto destro
- Attacco per cinghia per polso
- Tasto Cancella (Clear)
- Filettatura ¹/₄"
- Astina estraibile
- Punto di uscita laser e lente di ricezione
- Mirino ottico
- Filettatura ¹/₄"
Utilizzo conforme
Il prodotto descritto è un misuratore di distanze laser. È ideato per eseguire misurazioni singole nonché misurazioni continue di distanze.
È possibile misurare le distanze su tutti gli obiettivi fissi, ovvero calcestruzzo, pietra, legno, plastica, carta, ecc. Non è consentito l'utilizzo di prismi o altri obiettivi altamente riflettenti, in quanto possono falsare il risultato.Il prodotto è omologato per batterie di tipo AAA.
Spiegazione delle indicazioni a display
Menu principale![]() |
Selezione dell'unità angolare |
![]() |
Determinazione della superficie da imbiancare |
![]() |
Pitagora semplice |
![]() |
Misurazione di superfici e volumi |
![]() |
Selezione di funzioni speciali |
![]() |
Selezione della funzione trapezio |
![]() |
Selezione della funzione Pitagora Per distanze orizzontali e diagonali, è necessario almeno un angolo retto. |
![]() |
Selezione di impostazioni |
![]() |
Esecuzione di misurazioni indirette Per misurazioni su oggetti immobili come pareti, non occorrono determinati angoli. |
![]() |
Livello di carica delle batterie |
![]() |
Astina di misurazione non aperta |
![]() |
Astina di misurazione aperta |
![]() |
Misurare |
![]() |
Addizione di distanze |
![]() |
Sottrazione di distanze |
![]() |
Selezionare |
![]() |
Non selezionare |
![]() |
Selezione del tempo della misurazione |
![]() |
Selezione della calcolatrice tascabile |
![]() |
Aumento in percentuale |
![]() |
Unità metriche |
![]() |
Unità imperiali |
![]() |
Aumento in gradi angolari |
![]() |
Misurazione di superfici quadrate |
![]() |
Misurazione di superfici triangolari |
![]() |
Misurazione di volumi |
![]() |
Misurazione di volumi cilindrici |
![]() |
Selezione della modalità di misurazione esterna |
![]() |
Selezione del sensore di luminosità automatico |
![]() |
Determinazione della superficie da imbiancare |
![]() |
Selezione della funzione di tracciamento |
![]() |
Selezione della funzione Delta min/max |
![]() |
Selezione del timer |
![]() |
Selezione della funzione offset |
![]() |
Selezione della memoria dati |
![]() |
3 Misurazione di distanze |
![]() |
Misurazione di 2 distanze, 1 angolo |
![]() |
Pitagora semplice |
![]() |
Funzione Pitagora doppia |
![]() |
Pitagora composto |
![]() |
Unità di misura. Selezionare l'unità di misura: ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Riferimenti per la misurazione. Selezionare il riferimento per la misurazione: ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Unità angolare. Selezionare l'unità angolare: ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Selezione della modalità per esperti |
![]() |
Modifica elenco preferiti |
![]() |
Attivazione dell'astina di misurazione |
![]() |
Accensione / spegnimento del suono |
![]() |
Selezione del laser in modo permanente |
![]() |
Selezione del sensore di luminosità automatico |
![]() |
Taratura del sensore di inclinazione |
![]() |
Visualizzazione dell'informativa dello strumento |
![]() |
Ripristino delle impostazioni di fabbrica |
![]() |
Misurazione della distanza orizzontale indiretta |
![]() |
Misurazione della distanza verticale indiretta |
![]() |
Esecuzione di misurazioni a soffitto |
![]() |
Misurazione della distanza verticale indiretta II |
Dotazione
Misuratore laser, 2 batterie, manuale d'istruzioni, certificato del produttore.Dati tecnici
Tensione nominale |
3 V |
Corrente nominale |
400 mA |
Altezza d'impiego massima sopra l'altezza di riferimento |
2.000 m (6.561 ft - 10 in) |
Umidità relativa max dell'aria |
80 % |
Temperatura d'esercizio |
−10 ℃ … 50 ℃ (14 ℉ … 122 ℉) |
Precisione nella misurazione della distanza (2σ, scostamento standard) |
±1,0 mm |
Precisione nella misurazione dell'inclinazione (2σ, scostamento standard) |
±0,2° |
Potenza d'uscita laser |
< 1 mW |
Lunghezza d'onda laser |
639 nm (0,0000252 in) |
Durata impulsi |
< 3,6 ns |
Periodo impulsi |
8,3 ns … 243 ns |
Peso (batterie incluse) |
165 g (5,8 oz) |
Temperatura di magazzinaggio |
−30 ℃ … 70 ℃ (−22 ℉ … 158 ℉) |
Classe laser secondo norma EN 60825-1:2007 |
Classe laser 2 |
Classe di protezione secondo norma IEC 60529 |
IP 65 |
Utilizzo
Funzioni di base
Navigare con l'ausilio del tasto sinistro o destro fino a raggiungere la funzione di volta in volta desiderata.- Per selezionare una funzione azionare sempre il tasto di misurazione.
Inserimento delle batterie

- Aprire il vano batterie ed inserire le batterie all'interno.
Accensione/Spegnimento del misuratore di distanze laser
- In stato di disinserimento, premere il tasto ON/OFF o il tasto di misurazione per inserire lo strumento.
- In stato di inserimento, premere il tasto ON/OFF per disinserire lo strumento.
Misurazione con puntatore

- Aprire il puntatore di 90°. Il puntatore può essere utilizzato soltanto come battuta.
- Aprire l'astina estraibile di 180°. Il punto di riferimento per la misura viene adattato automaticamente.
Misurazione con targhetta bersaglio

- Utilizzare la targhetta bersaglio per misurare le distanze nelle seguenti condizioni sfavorevoli:
- La parete non riflette a causa della sua superficie.
- Il punto di misurazione non si trova su una superficie.
- La distanza da misurare è eccessiva.
- Le condizioni di luce sono sfavorevoli (luce del sole forte).
- La parete non riflette a causa della sua superficie.
- Nelle misurazioni con la targhetta bersaglio aggiungere 1,2 mm alle distanze misurate.
Modalità di misurazione
Esecuzione di una misurazione singola
- Per attivare il raggio laser, premere brevemente il tasto di misurazione.
- Tenere fermo il laser sull'obiettivo.
- Premere brevemente il tasto di misurazione per eseguire la misurazione.
- La distanza misurata viene visualizzata nel display nella riga inferiore.
- Il valore rilevato per la misurazione precedente viene visualizzato nel display nella riga superiore.
- La distanza misurata viene visualizzata nel display nella riga inferiore.
- Per un'ulteriore misurazione tenere il laser sul bersaglio e ripetere la misurazione con l'apposito tasto.
Esecuzione di misurazioni continuative
- Premere il tasto di misurazione per due secondi.
- Qualora sia attivato il segnale acustico, si udirà un suono.
- Qualora sia attivato il segnale acustico, si udirà un suono.
- Avvicinare/allontanare il misuratore di distanze laser all'obiettivo/dall'obiettivo, finché non si è raggiunta la distanza desiderata.
- Premere brevemente il tasto di misurazione.
- La distanza misurata viene visualizzata nel display nella riga inferiore.
- Il valore rilevato per la misurazione precedente viene visualizzato nel display nella riga superiore.
- La distanza misurata viene visualizzata nel display nella riga inferiore.
Selezione di un'unità angolare
- Nel menù selezionare il simbolo dell'unità angolare.
- Navigare con l'ausilio del tasto sinistro o destro fino a raggiungere l'unità angolare desiderata.
- Selezionare l'unità angolare desiderata tramite il tasto di misurazione.
Misurazione di superfici e volumi
Misurazione di superfici rettangolari
- Orientare lo strumento sul bersaglio per la larghezza del locale e premere il tasto di misurazione.
- Orientare lo strumento sul bersaglio per la lunghezza del locale e premere il tasto di misurazione.
Misurazione di superfici triangolari
- Orientare lo strumento sul bersaglio e premere il tasto di misurazione.
- Orientare lo strumento sul bersaglio e premere il tasto di misurazione.
- Orientare lo strumento sul terzo bersaglio e premere il tasto di misurazione.
Misurazione di volumi
- Orientare lo strumento sul bersaglio e premere il tasto di misurazione.
- Orientare lo strumento sul bersaglio successivo e premere il tasto di misurazione.
- Orientare lo strumento sul bersaglio successivo e premere il tasto di misurazione.
Misurazione di volumi cilindrici
- Orientare lo strumento sul bersaglio per misurare l'altezza del cilindro e premere il tasto di misurazione.
- Orientare lo strumento sul bersaglio successivo per misurare il diametro del cilindro e premere il tasto di misurazione.
Funzioni speciali
Sensore di luminosità automatico
- Nel menù Funzioni speciali, selezionare il simbolo del sensore di luminosità automatico.
Superficie da imbiancare
- Orientare lo strumento sul bersaglio per la prima lunghezza del locale e premere il tasto di misurazione.
- Il risultato viene memorizzato come risultato parziale.
- Il risultato viene memorizzato come risultato parziale.
- Orientare lo strumento per la successiva lunghezza del locale ed eseguire la misurazione con il tasto di misurazione.
- Il secondo risultato viene visualizzato nella tabella dei risultati parziali. Il risultato parziale stampato in grassetto è la somma delle lunghezze misurate del locale.
- Il secondo risultato viene visualizzato nella tabella dei risultati parziali. Il risultato parziale stampato in grassetto è la somma delle lunghezze misurate del locale.
- Ripetere la procedura fino alla misurazione di tutte le lunghezze del locale.
- Premere il tasto a destra per passare all'altezza del locale e confermare con il tasto di misurazione.
- Orientare lo strumento per l'altezza del locale ed eseguire la misurazione.
- Viene misurata l'altezza del locale e visualizzata nella riga dei risultati parziali. La superficie da imbiancare viene calcolata immediatamente e visualizzata nella riga dei risultati.
- Viene misurata l'altezza del locale e visualizzata nella riga dei risultati parziali. La superficie da imbiancare viene calcolata immediatamente e visualizzata nella riga dei risultati.
Funzione di tracciamento
- Immettere la distanza manualmente. Selezionare a tal fine con il tasto sinistro o destro il simbolo della tastiera e confermare con il tasto di misurazione.
- Selezionare i numeri corrispondenti e confermare con il tasto di misurazione.
- Per confermare il valore, selezionare il segno di spunta nell'angolo in basso a destra.
- Selezionare il simbolo della bandierina.
- La distanza selezionata viene ora visualizzata entro due bandierine.
- La distanza selezionata viene ora visualizzata entro due bandierine.
- Premere il tasto di misurazione per iniziare la misurazione.
- Le frecce sullo schermo indicano la direzione in cui spostare lo strumento. Una volta raggiunta la distanza target, compaiono frecce nere sopra o sotto la distanza stessa.
- Le frecce sullo schermo indicano la direzione in cui spostare lo strumento. Una volta raggiunta la distanza target, compaiono frecce nere sopra o sotto la distanza stessa.
- Per moltiplicare la distanza, continuare a spostare lo strumento. Sul lato destro viene visualizzato il numero di volte in cui la distanza è già stata riportata.
- Premere il tasto di misurazione per terminare la misurazione.
Funzione Delta min/max
- Selezionare nel menù Funzioni speciali il simbolo della funzione Delta min/max.
- Orientare lo strumento sul bersaglio e premere il tasto di misurazione.
- Premere il tasto di misurazione per terminare la misurazione.
- Le distanze misurate da ultime vengono visualizzate nella riga dei risultati.
- Le distanze misurate da ultime vengono visualizzate nella riga dei risultati.
Memoria dati
- Nel menù Funzioni speciali, selezionare il simbolo della memoria dati.
- Per cancellare la memoria dati, tenere premuto per 2 secondi il tasto C nella visualizzazione della memoria dati.
Funzione trapezio
Funzione trapezio (3 distanze)
- Nel menù Funzione trapezio, selezionare il simbolo della funzione trapezio per 3 distanze.
- Orientare lo strumento sul bersaglio e premere il tasto di misurazione.
- Dopo aver misurato la prima distanza, il grafico richiede automaticamente la misurazione successiva.
- Dopo aver misurato la prima distanza, il grafico richiede automaticamente la misurazione successiva.
- Orientare lo strumento sul bersaglio successivo e premere il tasto di misurazione.
- Orientare lo strumento sul terzo bersaglio e premere il tasto di misurazione.
Funzione trapezio con inclinazione (2 distanze, 1 angolo)
- Nel menù Funzioni trapezio, selezionare il simbolo della funzione trapezio con inclinazione.
- Orientare lo strumento sul bersaglio e premere il tasto di misurazione.
- Orientare lo strumento sul bersaglio successivo e premere il tasto di misurazione.
Funzione Pitagora
Pitagora semplice
- Orientare lo strumento sul bersaglio e premere il tasto di misurazione.
- Orientare lo strumento sul bersaglio successivo e premere il tasto di misurazione.
Funzione Pitagora doppia
- Orientare lo strumento sul bersaglio e premere il tasto di misurazione.
- Orientare lo strumento sul bersaglio successivo e premere il tasto di misurazione.
- Orientare lo strumento sul terzo bersaglio e premere il tasto di misurazione.
Pitagora composto
- Orientare lo strumento sul bersaglio e premere il tasto di misurazione.
- Orientare lo strumento sul bersaglio successivo e premere il tasto di misurazione.
- Orientare lo strumento sul bersaglio successivo e premere il tasto di misurazione.
Impostazioni
Modifica dell'elenco preferiti
- Navigare fino a raggiungere la funzione che si intende modificare e confermare con il tasto di misurazione.
- Navigare fino a raggiungere la funzione desiderata e confermare con il tasto di misurazione.
Attivazione dell'astina di misurazione
- Impostare il numero corrispondente e confermare il valore con il tasto di misurazione.
- Selezionare il segno di spunta per confermare il valore.
Taratura del sensore di inclinazione
- Posizionare lo strumento su una superficie orizzontale e premere il tasto di misurazione.
- Ruotare lo strumento di 180° e premere il tasto di misurazione.
- Ora il sensore di inclinazione è tarato.
- Ora il sensore di inclinazione è tarato.
Misurazioni indirette
Distanza orizzontale indiretta
- Orientare lo strumento sul bersaglio e premere il tasto di misurazione.
- La distanza e l'angolo d'inclinazione vengono misurati e visualizzati nella riga dei risultati parziali.
- La distanza target viene calcolata immediatamente e visualizzata nella riga dei risultati.
- La distanza e l'angolo d'inclinazione vengono misurati e visualizzati nella riga dei risultati parziali.
Distanza verticale indiretta (2 angoli, 2 distanze)
- Orientare lo strumento sul bersaglio e premere il tasto di misurazione.
- La prima distanza e l'angolo vengono misurati e visualizzati nella riga dei risultati parziali.
- Il grafico richiede automaticamente la misurazione della seconda distanza.
- La prima distanza e l'angolo vengono misurati e visualizzati nella riga dei risultati parziali.
- Orientare lo strumento sul bersaglio successivo e premere il tasto di misurazione.
- La distanza target viene calcolata immediatamente e visualizzata nella riga dei risultati.
- La distanza target viene calcolata immediatamente e visualizzata nella riga dei risultati.
Misurazioni a soffitto
- Orientare lo strumento sul bersaglio e premere il tasto di misurazione.
- La prima distanza e l'angolo vengono misurati e visualizzati nella riga dei risultati parziali.
- Il grafico richiede automaticamente la misurazione della seconda distanza.
- La prima distanza e l'angolo vengono misurati e visualizzati nella riga dei risultati parziali.
- Orientare lo strumento sul bersaglio successivo e premere il tasto di misurazione.
- La distanza target viene calcolata immediatamente e visualizzata nella riga dei risultati.
- La distanza target viene calcolata immediatamente e visualizzata nella riga dei risultati.
Distanza verticale indiretta II (2 angoli, 1 distanza)
- Orientare lo strumento sul bersaglio e premere il tasto di misurazione.
- La prima distanza e l'angolo vengono misurati e visualizzati nella riga dei risultati parziali.
- Il grafico richiede automaticamente la misurazione della seconda distanza.
- La prima distanza e l'angolo vengono misurati e visualizzati nella riga dei risultati parziali.
- Orientare lo strumento sul bersaglio successivo e premere il tasto di misurazione.
- La distanza target viene calcolata immediatamente e visualizzata nella riga dei risultati.
- La distanza target viene calcolata immediatamente e visualizzata nella riga dei risultati.
Cura, trasporto e magazzinaggio
Pulizia
- Non toccare la lente con le dita.
- Pulire la lente soffiando oppure servirsi di un panno morbido e pulito.
- Non utilizzare altri liquidi ad eccezione di alcol puro o acqua.
Trasporto
- Per il trasporto o la spedizione dell'equipaggiamento, utilizzare la confezione Hilti o una confezione equivalente.
Stoccaggio ed asciugatura
- Non riporre il prodotto quando è bagnato. Lasciare che si asciughi prima di riporlo e metterlo in magazzino.
- Per il magazzinaggio o il trasporto dell'attrezzatura, rispettare i limiti di temperatura riportati nei dati tecnici.
- Dopo un lungo periodo di magazzinaggio o un lungo periodo di trasporto, eseguire una misurazione di controllo per verificare la precisione dell'attrezzatura.
Smaltimento

Secondo la Direttiva Europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo ecocompatibile.
Dichiarazione FCC / Dichiarazione IC
ATTENZIONE Il presente prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai valori limite stabiliti nel capitolo 15 delle direttive FCC per gli strumenti digitali della classe B. Questi valori limite prevedono una sufficiente protezione da irradiazioni nocive per l'installazione in abitazioni. I prodotti di questo genere producono, utilizzano e possono anche emettere radiofrequenze. Pertanto, se non vengono installati ed azionati in conformità alle relative istruzioni, possono provocare disturbi nella ricezione radiofonica.Non è garantito che non si verifichino disturbi in determinate installazioni. Nel caso in cui questo prodotto provochi disturbi di radio/telericezione, evento determinabile accendendo e spegnendo il prodotto, l'operatore è invitato ad eliminare le anomalie di funzionamento con l'ausilio dei seguenti provvedimenti:
- Orientare nuovamente l'antenna di ricezione o spostarla.
- Aumentare la distanza tra prodotto e ricevitore.
- Collegare il prodotto ad una presa su un circuito elettrico diverso da quello del ricevitore.
- È consigliabile chiedere l'aiuto del rivenditore di zona e di un tecnico radiotelevisivo esperto.
Il presente prodotto è conforme al paragrafo 15 delle norme FCC e RSS 210 dell'IC.
Il prodotto può essere utilizzato solo in presenza dei seguenti presupposti:
- Questo prodotto non genera alcun disturbo dannoso.
- Questo prodotto deve assorbire qualsiasi disturbo ricevuto, compresi quelli che potrebbero innescare operazioni indesiderate.
Garanzia del costruttore
- In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner locale Hilti .