Lingua

BX 3-SCT

Manuale d’istruzioni originale

Indicazioni relative al manuale d'istruzioni

A questo manuale d'istruzioni

  • Leggere attentamente il presente manuale d'istruzioni prima della messa in funzione. Ciò costituisce un presupposto fondamentale per un lavoro sicuro ed un utilizzo dell'utensile privo di disturbi.
  • Rispettare le avvertenze per la sicurezza e i segnali di avvertimento riportati nel presente manuale d'istruzioni.
  • Conservare sempre il manuale d'istruzioni con il prodotto e consegnare il prodotto a terze persone solo unitamente al presente manuale.

Spiegazioni del disegno

Avvertenze

Le avvertenze avvisano della presenza di pericoli nell'uso dei prodotti. Vengono utilizzate le seguenti parole segnaletiche:
PERICOLO
PERICOLO !
  • Prestare attenzione ad un pericolo imminente, che può essere causa di lesioni gravi o mortali.
AVVERTIMENTO
AVVERTIMENTO !
  • Per un pericolo potenzialmente imminente, che può essere causa di lesioni gravi o mortali per le persone.
PRUDENZA
PRUDENZA !
  • Situazione potenzialmente pericolosa, che potrebbe causare lesioni alle persone o danni materiali.

Simboli nella documentazione

Nella presente documentazione vengono utilizzati i seguenti simboli:
Image alternative Prima dell'utilizzo leggere il manuale d'istruzioni
Image alternative Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili
Image alternative Smaltimento dei materiali riciclabili
Image alternative Non gettare gli attrezzi elettrici e le batterie tra i rifiuti domestici

Simboli nelle figure

Vengono utilizzati i seguenti simboli nelle figure:
Image alternative Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio delle presenti istruzioni
Image alternative La numerazione indica una sequenza delle fasi di lavoro nell'immagine e può discostarsi dalle fasi di lavoro nel testo
Image alternative I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai numeri della legenda nel paragrafo Panoramica prodotto
Image alternative Questo simbolo dovrebbe attirare in particolare la vostra attenzione in caso di utilizzo del prodotto.

Simboli in funzione del prodotto

Simboli presenti sul prodotto

Sul prodotto possono essere utilizzati i seguenti simboli:
Image alternative Segnali d'obbligo generali
Image alternative Indossare occhiali di protezione
Image alternative Indossare protezioni per l'udito
Image alternative Indossare l'elmetto di protezione
Image alternative Corrente continua
Image alternative L'apparecchio supporta la tecnologia NFC, compatibile con piattaforme iOS e Android.
Image alternative Serie di batteria agli ioni di litio Hilti utilizzata. Attenersi alle indicazioni riportate nel capitolo Utilizzo conforme .
Image alternative Non utilizzare in alcun caso la batteria come attrezzo a percussione.
Image alternative Non lasciar cadere la batteria. Non utilizzare batterie che abbiano subito urti o danni di qualsiasi altro genere.
Image alternative Se indicato sul prodotto, il prodotto è stato certificato dal presente ufficio di certificazione per il mercato statunitense/americano e canadese secondo le normative valide.

Informazioni sul prodotto

I prodotti Image alternative sono destinati ad un uso di tipo professionale e devono essere utilizzati, sottoposti a manutenzione e riparati esclusivamente da personale autorizzato ed opportunamente istruito. Questo personale deve essere istruito specificamente sui pericoli che possono presentarsi. Il prodotto ed i suoi accessori possono essere fonte di pericolo se maneggiati in modo non idoneo da personale non opportunamente istruito o utilizzati in modo non conforme alle disposizioni.
La denominazione del modello ed il numero di serie sono riportati sulla targhetta dell'attrezzo.
  • Riportare il numero di serie nella tabella seguente. I dati relativi al prodotto sono necessari in caso di richieste al nostro rappresentante o al Centro Riparazioni.
    Dati prodotto
    Tipo:
    BX 3-SCT
    Generazione:
    02
    Numero di serie:

Sicurezza

Indicazioni generali di sicurezza per attrezzi elettrici

Image alternative ATTENZIONE! Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze. La mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
Si raccomanda di conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri.
Sicurezza sul posto di lavoro
  • Mantenere pulita e ben illuminata la zona di lavoro. Il disordine o le zone di lavoro non illuminate possono essere fonte di incidenti.
  • Evitare di lavorare con l'attrezzo elettrico in ambienti soggetti a rischio di esplosioni nei quali si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli attrezzi elettrici producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
  • Tenere lontani i bambini e le altre persone durante l'impiego dell'attrezzo elettrico. Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'attrezzo.
Sicurezza elettrica
  • Evitare il contatto del corpo con superfici con messa a terra, come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è collegato a terra.
  • Tenere gli attrezzi elettrici al riparo dalla pioggia o dall'umidità. L'eventuale infiltrazione di acqua in un attrezzo elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.
Sicurezza delle persone
  • È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con attenzione l'attrezzo elettrico durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare attrezzi elettrici quando si è stanchi o sotto l'effetto di stupefacenti, alcool o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'uso dell'attrezzo elettrico può provocare gravi lesioni.
  • Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale e gli occhiali protettivi. Se si avrà cura d'indossare l'equipaggiamento di protezione personale come la mascherina antipolvere, le calzature antinfortunistiche antiscivolo, l'elmetto di protezione o le protezioni acustiche, a seconda dell'impiego previsto per l'attrezzo, si potrà ridurre il rischio di lesioni.
  • Evitare l'accensione involontaria dell'attrezzo. Accertarsi che l'attrezzo elettrico sia spento prima di collegare la batteria, prima di prenderlo o trasportarlo. Comportamenti come tenere il dito sopra l'interruttore durante il trasporto o collegare l'attrezzo acceso all'alimentazione di corrente possono essere causa di incidenti.
  • Rimuovere gli strumenti di regolazione o la chiave inglese prima di accendere l'attrezzo elettrico. Un utensile o una chiave che si trovino in una parte in rotazione dell'attrezzo possono causare lesioni.
  • Evitare di assumere posture anomale. Cercare di tenere una posizione stabile e di mantenere sempre l'equilibrio. In questo modo sarà possibile controllare meglio l'attrezzo elettrico in situazioni inaspettate.
  • Indossare un abbigliamento adeguato. Evitare di indossare vestiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti lontani da parti in movimento. I vestiti larghi, i gioielli o i capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
  • Se è possibile montare dispositivi di aspirazione o di raccolta della polvere, assicurarsi che questi siano collegati e vengano utilizzati in modo corretto. L'impiego di un dispositivo di aspirazione della polvere può diminuire il pericolo rappresentato dalla polvere.
Utilizzo e manovra dell'attrezzo elettrico
  • Non sovraccaricare l'attrezzo. Impiegare l'attrezzo elettrico adatto per eseguire il lavoro. Utilizzando l'attrezzo elettrico adatto, si potrà lavorare meglio e con maggior sicurezza nell'ambito della gamma di potenza indicata.
  • Non utilizzare attrezzi elettrici con interruttori difettosi. Un attrezzo elettrico che non si possa più accendere o spegnere è pericoloso e deve essere riparato.
  • Rimuovere la batteria prima di procedere con le impostazioni dell'attrezzo, di sostituire gli accessori o di posare l'attrezzo. Tale precauzione eviterà che l'attrezzo elettrico possa essere messo in funzione inavvertitamente.
  • Custodire gli attrezzi elettrici non utilizzati al di fuori della portata dei bambini. Non fare usare l'utensile a persone che non sono abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni . Gli attrezzi elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
  • Effettuare accuratamente la manutenzione degli attrezzi elettrici. Verificare che le parti mobili funzionino perfettamente senza incepparsi, che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto tale da limitare la funzione dell'attrezzo elettrico stesso. Far riparare le parti danneggiate prima d'impiegare l'attrezzo. Molti incidenti sono provocati da una manutenzione scorretta degli attrezzi elettrici.
  • Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio. Gli utensili da taglio conservati con cura ed affilati tendono meno ad incastrarsi e sono più facili da guidare.
  • Seguire attentamente le presenti istruzioni durante l'utilizzo dell'attrezzo elettrico, degli accessori, degli utensili, ecc. A tale scopo, valutare le condizioni di lavoro e il lavoro da eseguire. L'impiego di attrezzi elettrici per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.
Utilizzo e cura dell'attrezzo a batteria
  • Caricare le batterie esclusivamente nei caricabatteria consigliati dal produttore. Se un caricabatteria previsto per un determinato tipo di batteria viene utilizzato con altri tipi di batterie, sussiste il pericolo di incendio.
  • Per gli attrezzi elettrici utilizzare esclusivamente le batterie previste allo scopo. L'uso di batterie di tipo diverso può provocare lesioni e comportare il rischio d'incendi.
  • Tenere la batteria non utilizzata lontana da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o da altri oggetti di metallo di piccole dimensioni che potrebbero causare un collegamento tra i contatti. Un eventuale cortocircuito tra i contatti della batteria potrà dare origine a ustioni o ad incendi.
  • In caso di impiego errato possono verificarsi fuoriuscite di liquido dalla batteria. Evitare il contatto con questo liquido. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni cutanee o ustioni. In caso di contatto casuale, sciacquare con acqua. Se il liquido finisce negli occhi, rivolgersi ad un medico.
Assistenza
  • Fare riparare l'attrezzo elettrico esclusivamente da personale specializzato qualificato e solo impiegando pezzi di ricambio originali. In questo modo potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'attrezzo elettrico.

Avvertenze di sicurezza per attrezzi di fissaggio

  • Tenere sempre presente che l'elettroutensile contenga graffe. Un impiego trascurato dell'attrezzo di fissaggio può provocare l'espulsione imprevista di graffe, causando lesioni.
  • Non orientare verso di sé l'elettroutensile o verso altre persone in prossimità. In caso di attivazione imprevista, verrà espulsa una graffa, con conseguente rischio di lesioni.
  • Non azionare l'elettroutensile prima di averlo fissato saldamente sul pezzo in lavorazione. Se l'elettroutensile non si trova a contatto con il pezzo, la graffa può rimbalzare dal punto di fissaggio.
  • Scollegare l'elettroutensile dalla rete o dalla batteria, qualora la graffa s'inceppi nell'elettroutensile stesso. Se l'attrezzo di fissaggio è collegato, nel rimuovere una graffa inceppata vi è rischio di azionarlo inavvertitamente.
  • Procedere con cautela nel rimuovere una graffa inceppata. Il sistema potrebbe essere meccanicamente caricato e la graffa potrebbe venire espulsa con forza mentre si tenta di eliminare il blocco.
  • Durante il fissaggio di cavi elettrici, sincerarsi che questi non conducano tensione elettrica. Afferrare l'attrezzo di fissaggio esclusivamente sulle superfici d'impugnatura isolate. Utilizzare esclusivamente graffe idonee all'installazione di cavi elettrici. Verificare che la graffa non abbia danneggiato l'isolamento del cavo elettrico. Se una graffa danneggia l'isolamento di cavi elettrici può provocare scosse elettriche e pericolo di incendio.

Indicazioni di sicurezza

Indicazioni fondamentali sulla sicurezza Image alternative AVVERTENZA! Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze. La mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
Si raccomanda di conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri.
Requisiti per gli utilizzatori
  • È possibile utilizzare questo attrezzo o sottoporlo a manutenzione solo se si è autorizzati ed opportunamente istruiti.
Equipaggiamento di protezione personale
  • Durante l'utilizzo, l'operatore e chiunque si trovi nelle vicinanze dovrà indossare occhiali protettivi di tipo idoneo (ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3)) ed un elmetto di protezione.
  • Indossare protezioni per l'udito (ANSI S12.6 (S3.19)).
  • Una rumorosità eccessiva può provocare danni all'udito.
Sicurezza delle persone
  • Osservare le indicazioni per l'utilizzo, la cura e la manutenzione dell'attrezzo riportate nel manuale d'istruzioni.
  • È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con giudizio l'attrezzo per il montaggio diretto. Non utilizzare l'attrezzo in caso di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, bevande alcoliche o medicinali. Interrompere il lavoro in caso di dolore o indisposizione. Anche solo un attimo di disattenzione durante l'uso dello strumento potrebbe provocare lesioni gravi.
  • Evitare posture scomode. Cercare di tenere una posizione stabile e mantenere sempre l'equilibrio.
  • Fare delle pause durante il lavoro ed eseguire esercizi di distensione e per le dita, al fine di migliorarne la circolazione sanguigna.
  • Indossare calzature antinfortunistiche antiscivolo.
  • Durante l'azionamento dell'attrezzo tenere le braccia piegate (non tese).
  • Tenere le persone estranee, specialmente i bambini, lontane dall'area di lavoro.
  • Pericolo di lesioni dovute alla caduta di utensili e/o accessori. Prima dell'inizio dei lavori, controllare che l'accessorio montato sia fissato saldamente.
Utilizzo conforme e cura degli strumenti per il montaggio diretto Image alternative AVVERTENZA! Pericolo dovuto alla penetrazione dell'elemento di fissaggio! Prima di applicare gli elementi di fissaggio, assicurarsi che nessuno si trovi dietro o sotto il componente in cui viene inserito l'elemento di fissaggio.
  • Utilizzare l'attrezzo giusto per il proprio lavoro. Non utilizzare l'attrezzo per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato, bensì solamente in conformità a quanto riportato nel presente manuale ed in perfette condizioni di funzionamento.
  • Non lasciare mai l'attrezzo carico incustodito.
  • Trasportare e immagazzinare l'attrezzo in una valigetta sicura.
  • Spegnere sempre l'attrezzo prima di effettuare interventi di pulizia, assistenza e manutenzione, nonché in caso di sostituzione della guida chiodi, di interruzione del lavoro e per magazzinaggio.
  • Conservare gli attrezzi inutilizzati scarichi in un luogo asciutto e chiuso di difficile accesso da parte dei bambini.
  • Controllare che l'attrezzo e gli accessori non siano danneggiati. Verificare che i componenti mobili funzionino perfettamente senza incepparsi e verificare inoltre che gli altri componenti non siano danneggiati.
  • Tutte le parti devono essere montate correttamente e soddisfare tutte le prescrizioni, per assicurare il perfetto funzionamento dell'attrezzo. Salvo diversa indicazione nel manuale d'istruzioni, i componenti danneggiati devono essere riparati o sostituiti in modo appropriato presso il Centro Riparazioni Hilti .
  • Prima di iniziare il lavoro, controllare la zona di lavoro, ad esempio utilizzando un metal detector, per verificare l'eventuale presenza di cavi elettrici, tubi del gas e dell'acqua sottostanti. Le parti metalliche esterne dell'attrezzo possono venire a trovarsi sotto tensione se, ad esempio, viene danneggiato inavvertitamente un cavo elettrico.
  • Non inserire elementi di fissaggio in un materiale di base non idoneo.
  • Materiali non idonei sono: vetro, marmo, plastica, bronzo, ottone, rame, materiali isolanti, mattoni forati, laterizi in ceramica, lamiere sottili (< 4 mm) e calcestruzzo poroso. L'applicazione in questi materiali può causare una rottura dell'elemento, scheggiature o rotture del materiale.
  • Azionare il grilletto solamente quando lo strumento è premuto, in posizione completamente verticale, sul materiale di base.
  • Tenere sempre l'inchiodatrice durante il fissaggio ad angolo retto rispetto alla superficie di lavoro, per impedire lo spostamento dell'elemento di fissaggio dal materiale di fondo.
  • Tenere le impugnature asciutte, pulite e senza tracce di olio e grasso.
  • Non lasciare mai cadere l'attrezzo.
  • Non utilizzare l'attrezzo in luoghi soggetti a pericolo di incendio e di esplosione, a meno l'attrezzo stesso non sia espressamente concepito per un utilizzo del genere.
Area di lavoro
  • Tenere la postazione di lavoro in ordine. Mantenere l'area di lavoro libera da oggetti che potrebbero essere causa di lesioni.
  • Il disordine nella postazione di lavoro può essere causa di incidenti.
  • Fare in modo che l'area di lavoro sia ben illuminata ed aerata.
Misure di sicurezza meccaniche
  • Non eseguire alcuna manipolazione né apportare modifiche allo strumento, in particolare al pistone.
  • Utilizzare solamente elementi di fissaggio adatti allo strumento ed omologati.
Misure di sicurezza termica
  • Non superare la frequenza di applicazione massima consigliata (vedere il capitolo “Dati tecnici”).
  • Qualora lo strumento si surriscaldasse, lasciarlo raffreddare.
  • Non smontare l'attrezzo quando è ancora caldo. Lasciare che l'attrezzo si raffreddi.

Utilizzo conforme e cura delle batterie

  • Rispettare le particolari direttive per il trasporto, la conservazione e l'azionamento delle batterie al litio.
  • Tenere le batterie lontane dalle alte temperature, dall'irraggiamento diretto del sole e dalle fiamme.
  • Le batterie non devono essere smontate, schiacciate, riscaldate a temperature superiori a 80 °C (176 °F) o bruciate.
  • Non utilizzare o caricare batterie che hanno ricevuto un colpo, che sono cadute da oltre un metro o che si sono danneggiate in altro modo. In questo caso contattate sempre il vostro Centro riparazioni  Hilti .
  • Quando la batteria è troppo calda al tatto, è possibile che sia difettosa. Collocare la batteria in un luogo visibile e non infiammabile ad una distanza sufficiente dai materiali infiammabili. Fare raffreddare la batteria. Se la batteria dopo un'ora è ancora troppo calda al tatto, è possibile che sia difettosa. Contattare il Centro Riparazioni Hilti .

Descrizione

Panoramica del prodotto

Image alternative
  1. Guida chiodi
  2. Bloccaggio guida chiodi
  3. Feritoie di ventilazione
  4. Gancio per cintura
  5. Grilletto
  6. Impugnatura
  7. Tasti di sbloccaggio con funzione supplementare di attivazione dell'indicatore del livello di carica
  8. Batteria al litio
  9. Indicatore di stato
  10. Tasto ON/OFF

Utilizzo conforme

Il prodotto è un'inchiodatrice a batteria ad uso manuale. È progettata per l'inserimento di elementi di fissaggio nel calcestruzzo. Utilizzare esclusivamente elementi di fissaggio omologati in combinazione con l'apposita guida chiodi.

PRUDENZA

Valutazione errata della resistenza del calcestruzzo L'utilizzo della guida chiodi errata o di un elemento di fissaggio errato può provocare una bassa qualità dell'inserimento dell'elemento di fissaggio e di conseguenza una valutazione errata della resistenza del calcestruzzo.

  • Utilizzare sempre la guida chiodi corretta!

  • Utilizzare sempre l'elemento di fissaggio corretto!

L'inchiodatrice, la batteria e gli elementi di fissaggio costituiscono un'unità tecnica. Utilizzare gli elementi di fissaggio Hilti espressamente realizzati per l'attrezzo e i caricabatteria e le batterie raccomandati da Hilti . Le raccomandazioni per l'utilizzo ed il fissaggio indicate da Hilti sono valide solo se vengono rispettate le condizioni indicate sopra.
  • L'inchiodatrice può essere utilizzata solo manualmente.
  • Evitare utilizzi non conformi. Andrà ritenuta utilizzo non conforme anche l'attivazione senza che nella guida chiodi sia inserito un elemento .
  • Per questo prodotto utilizzare esclusivamente le batterie al litio Hilti della serie B 22.

  • Utilizzare esclusivamente i caricabatteria omologati da Hilti per queste batterie. Ulteriori informazioni disponibili nel vostro Hilti Store o al sito: www.hilti.group

Indicatore di stato

L'indicatore di stato fornisce informazioni sugli stati dell'inchiodatrice.
Stato
Significato
Off
L'inchiodatrice è disinserita
Il LED verde è acceso.
L'inchiodatrice è inserita e pronta al funzionamento
Il LED lampeggia con luce verde ogni 3 secondi.
L'inchiodatrice si trova in modalità stand-by, premendo la bocca dell'attrezzo si inserisce l'inchiodatrice
Il LED lampeggia costantemente con luce verde.
L'inchiodatrice è troppo calda o la batteria è troppo scarica, vedere tabella anomalie
Il LED lampeggia con luce rossa.
Anomalia attrezzo, vedere tabella anomalie
Il LED si accende in rosso.
Anomalia attrezzo, vedere tabella anomalie
Il LED lampeggia con luce gialla.
Portare l'attrezzo presso un Centro Riparazioni Hilti .

Indicatore del livello di carica della batteria

Azionando un tasto di sbloccaggio batteria il display indica il livello di carica della stessa.
Durante e immediatamente dopo l'applicazione, non è possibile un'affidabile interrogazione dello stato di carica.
Stato
Significato
Tutti e quattro i LED sono accesi con luce verde.
Il livello di carica è compreso tra 75% e 100%.
Tre LED sono accesi con luce verde.
Il livello di carica è compreso tra 50% e 75%.
Due LED sono accesi con luce verde.
Il livello di carica è compreso tra 25% e 50%.
Un LED è acceso con luce verde.
Il livello di carica è compreso tra 10% e 25%.
Un LED lampeggia con luce verde.
Il livello di carica è inferiore al 10%.

Dotazione

Inchiodatrice BX 3-SCT, manuale d'istruzioni.
Altri prodotti di sistema, omologati per il vostro prodotto, sono reperibili presso il vostro Hilti Store oppure all'indirizzo: www.hilti.group

Dati tecnici

Inchiodatrice

Peso comprensivo di batteria B22⁄2.6
4,0 kg
(8,8 lb)
Guida chiodi
X‑FG B3‑SCT 02
Elemento di fissaggio
  • X‑M6‑8‑52 DP7 SCT B3
  • X‑M6‑8‑62 DP7 SCT B3
  • X‑M6‑8‑87 DP7 SCT B3
Lunghezza elemento di fissaggio
52 mm / 62 mm / 87 mm
(2,0 in / 2,4 in / 3,4 in)
Diametro degli elementi di fissaggio
3,5 mm
(0,14 in)
Pressione di contatto
12 mm
(0,5 in)
Potenza di pressione
50 N … 70 N
(11 lbf … 16 lbf)
Temperatura di applicazione (temperatura ambiente)
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
Temperatura di applicazione elemento di fissaggio
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Massima frequenza di inchiodatura consigliata
650/h
Tensione nominale
21,6 V

Lavori di allestimento

Inserimento della batteria

AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni a causa di cortocircuito o caduta della batteria!
  • Prima di inserire la batteria nel prodotto, accertarsi che sui contatti della batteria e su quelli del prodotto non siano presenti corpi estranei.
  • Accertarsi che la batteria sia sempre innestata correttamente.
  1. Caricare la batteria completamente prima della prima messa in funzione.
  2. Inserire la batteria nel prodotto, finché non scatta in posizione in modo udibile.
  3. Controllare che la batteria sia correttamente in sede.

Rimozione della batteria

  1. Premere i tasti di sbloccaggio della batteria.
  2. Estrarre la batteria dallo strumento.

Carica della batteria

  1. Prima di effettuare la ricarica, leggere il manuale d'istruzioni del caricabatteria.
  2. Accertarsi che i contatti della batteria e del caricabatteria siano puliti e asciutti.
  3. Caricare la batteria con un caricabatteria omologato.

Rimozione della guida chiodi

  1. Disinserire l'inchiodatrice.
  2. Rimuovere la batteria.
  3. Rimuovere l'elemento di fissaggio dalla guida chiodi.
  4. Spingere a fondo il bloccaggio della guida chiodi in direzione della freccia.
    • La guida chiodi viene abilitata.
  5. Estrarre la guida chiodi.

Inserimento della guida chiodi

  1. Disinserire l'inchiodatrice.
  2. Rimuovere la batteria.
  3. Spingere a fondo il bloccaggio della guida chiodi in direzione della freccia e tenerlo in questa posizione.
  4. Spingere la guida chiodi nella bocca dell'attrezzo, sino a far scattare udibilmente quest'ultima.
  5. Rilasciare il bloccaggio della guida chiodi.
    • Il bloccaggio della guida chiodi salta in posizione centrale.
  6. Tirando dalla guida chiodi, controllare il corretto posizionamento di quest'ultima.

Protezione anticaduta

AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni dovuto alla caduta dell'utensile e/o dell'accessorio!
  • Utilizzare esclusivamente il cavo di ancoraggio utensile Hilti raccomandato per il prodotto.
  • Prima di ogni utilizzo, controllare che il punto di fissaggio del cavo di ancoraggio utensile non presenti danni.
  • Non fissare il cavo di ancoraggio utensile al gancio per cintura. Non utilizzare un gancio per cintura per sollevare il prodotto.
Rispettare le direttive nazionali per i lavori in quota.
Come protezione anticaduta per questo prodotto utilizzare esclusivamente il cavo di ancoraggio utensile Hilti #2261971.
    Image alternative
  • Fissare il cavo di ancoraggio utensile con il cappio sul prodotto come illustrato in figura. Controllare che sia fissato in modo sicuro.
  • Fissare il gancio a carabina ad una struttura portante. Verificare che il gancio a carabina sia fissato in modo sicuro.
    Prestare attenzione al manuale d'istruzioni del cavo di ancoraggio utensile Hilti .

Utilizzo

Inserimento dell'inchiodatrice

Image alternative
AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni! Premere l'inchiodatrice contro una parte del corpo può provocare gravi lesioni causate da un chiodo sparato inavvertitamente.
  • Non premere mai l'inchiodatrice contro le mani o altre parti del corpo.
AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni! In alcune circostanze l'attrezzo potrebbe essere messo in condizioni di inchiodare se la guida perni viene ritratta manualmente. Ciò significa che i perni potrebbero essere sparati inavvertitamente anche contro parti del corpo.
  • Non ritrarre mai la guida perni manualmente.
  • Premere il tasto ON/OFF.
    • L'elemento a molla viene caricato in modo udibile, e l'indicatore di stato diventa verde.
    A basse temperature diminuiscono le prestazioni della batteria.
    Con la diminuzione della potenza della batteria, la tensione dell'elemento a molla avviene più lentamente rispetto a quella con batteria completamente carica.
    Durante il funzionamento con potenza della batteria ridotta, l'inchiodatrice si disinserisce, prima di danneggiare le celle della batteria.

Disinserimento dell'inchiodatrice

  • Premere il tasto ON/OFF.
    • L'elemento a molla viene scaricato in modo udibile, e l'indicatore di stato si spegne.

Esecuzione del fissaggio

Image alternative
AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni a causa di manipolazione errata e/o materiale scheggiato!
  • Rischio di inchiodatura attraverso la mano! Azionare il prodotto sempre con entrambe le mani! Tenere sempre ben saldo il prodotto con l'altra mano, come mostrato nelle immagini.
  • Non premere mai l'inchiodatrice contro le mani o altre parti del corpo! Ciò può provocare gravi lesioni causate da un'inchiodatura sparata inavvertitamente.
  • Indossare sempre i dispositivi di protezione individuali, gli occhiali ed i guanti di protezione. Anche le altre persone presenti nell'ambiente circostante dovranno indossare occhiali ed elmetto di protezione. Durante l'applicazione, vi è rischio di lesioni al corpo ed agli occhi, qualora vengano proiettate schegge dal materiale di base, o qualora nella zona della guida perni siano presenti corpi estranei.
  • Non tentare mai di risolvere i guasti sull'attrezzo effettuando altri fissaggi!
PRUDENZA
Pericolo di lesioni e danni all'inchiodatrice!
  • Mai riapplicare l'elemento di fissaggio con un'altra inchiodatura! Ciò può causare rotture e inceppamenti dell'elemento.
  • Utilizzare per il presente attrezzo esclusivamente accessori originali ed omologati della ditta Hilti . L'utilizzo di materiale e di accessori non idonei può comportare lesioni e causare danni all'inchiodatrice.
  1. Inserire l'inchiodatrice.
  2. Inserire l'elemento di fissaggio.
  3. Posizionare l'inchiodatrice perpendicolarmente alla superficie di lavoro e premere la guida chiodi fino a battuta.
  4. Avviare l'inchiodatura, premendo il grilletto.
    Dopo ogni inchiodatura utilizzare il calibro di riscontro per verificare la corretta profondità di regolazione del bullone.
  5. Una volta completato il fissaggio, sollevare completamente l'inchiodatrice dalla superficie di lavoro.
    • Se la guida chiodi viene premuta per oltre 6 secondi su una superficie senza che venga attivato un fissaggio, l'inchiodatrice si disinserisce in automatico. Premendo il tasto ON⁄OFF è possibile reinserire l'inchiodatrice.
      Mai riapplicare l'elemento di fissaggio con un'altra inchiodatura!
    • Se l'inchiodatrice non viene utilizzata per 6 minuti, si disinserisce in automatico.

Cura e manutenzione

Cura e manutenzione

AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni con la batteria inserita !
  • Prima di tutti i lavori di cura e manutenzione rimuovere sempre la batteria!
Cura dell’attrezzo
  • Disinserire l'inchiodatrice.
  • Rimuovere la batteria.
  • Prelevare l'elemento di fissaggio dalla guida perni.
  • Rimuovere con cautela lo sporco tenace che aderisce all’attrezzo.
  • Pulire con cautela le feritoie di ventilazione utilizzando una spazzola asciutta.
  • Pulire la carcassa soltanto con un panno leggermente inumidito. Non utilizzare detergenti contenenti silicone, poiché potrebbero risultare aggressivi per le parti in plastica.
Cura delle batterie al litio
  • Tenere la batteria pulita, priva di olio e grasso.
  • Pulire la carcassa soltanto con un panno leggermente inumidito. Non utilizzare detergenti contenenti silicone, poiché potrebbero risultare aggressivi per le parti in plastica.
  • Evitare eventuali infiltrazioni di umidità.
Manutenzione
  • Controllare regolarmente che tutte le parti visibili non presentino danneggiamenti e che gli elementi di comando funzionino perfettamente.
  • In caso di danneggiamenti e/o di malfunzionamenti non mettere in funzione il prodotto. Fare riparare immediatamente l’attrezzo da un Centro Riparazioni Hilti .
  • In seguito ad eventuali lavori di cura e manutenzione dell’attrezzo ripristinare tutti i dispositivi di protezione e verificarne il corretto funzionamento.
Per un funzionamento sicuro, utilizzare solo parti di ricambio e materiali di consumo originali. Le parti di ricambio, i materiali di consumo e gli accessori per il vostro prodotto sono disponibili presso il vostro Hilti Store di fiducia o all’indirizzo internet: www.hilti.group .

Trasporto e magazzinaggio degli attrezzi a batteria

Trasporto
  • Disinserire l'inchiodatrice.
  • PRUDENZA
    Avvio accidentale durante il trasporto !
  • Trasportare sempre i prodotti con la batteria estratta!
  • Rimuovere la batteria.
  • Rimuovere l'elemento di fissaggio dalla guida perni.
  • Non trasportare mai le batterie alla rinfusa.
  • Dopo un lungo periodo di trasporto, verificare che l'attrezzo e le batterie non presentino danneggiamenti.
Magazzinaggio
    AVVERTIMENTO
    Danneggiamento accidentale dovuto a batterie difettose o con perdite di liquido !
  • Conservare sempre i prodotti con la batteria estratta!
  • Immagazzinare l'attrezzo e le batterie in un luogo possibilmente fresco e asciutto.
  • Non conservare in alcun caso le batterie sotto i raggi solari, vicino a fonti di calore o dietro a superfici vetrate.
  • Porre l'attrezzo e le batterie fuori dalla portata dei bambini e del personale non autorizzato.
  • Dopo un lungo periodo di magazzinaggio, verificare che lo strumento e le batterie non presentino danneggiamenti.

Supporto in caso di anomalie

In caso di anomalie non indicate nella presente tabella o che non è possibile risolvere per proprio conto, si prega di rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti .
Anomalia
Possibile causa
Soluzione
L'elemento a molla non viene caricato; nessun indicatore di stato.
Batteria scarica.
  • Sostituire la batteria.
Batteria non correttamente inserita.
L'elemento a molla non viene caricato, l'indicatore di stato è verde lampeggiante, e 1 LED dell'indicatore del livello di carica lampeggia.
Batteria scarica.
  • Sostituire la batteria.
Temperatura batteria troppo bassa.
  • Far riscaldare lentamente la batteria a temperatura ambiente.
L'elemento a molla non viene ricaricato, l'indicatore di stato è verde lampeggiante, e 4 LED dell'indicatore del livello di carica lampeggiano.
Sovratemperatura nell'inchiodatrice.
  • Far raffreddare l'inchiodatrice.
L'elemento a molla non viene caricato, e l'indicatore di stato è rosso lampeggiante.
Guida chiodi non correttamente inserita.
L'elemento a molla non viene caricato, e l'indicatore di stato è rosso fisso.
Difetto dell'attrezzo
Elemento in posizione storta.
Attrezzo premuto eccessivamente tramite l'impugnatura.
  • Premere l'attrezzo in minor misura sulla superficie di base.
Attrezzo premuto fuori dall'asse di applicazione.
  • Premere l'attrezzo perpendicolarmente, oppure sopra, la superficie d'impugnatura del retro dell'attrezzo.

Smaltimento

AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni a causa di uno smaltimento non conforme! Pericoli per la salute imputabili alla fuoriuscita di gas o liquidi.
  • Non spedire né inviare le batterie danneggiate!
  • Coprire i collegamenti con materiale non conduttivo per evitare cortocircuiti.
  • Smaltire le batterie in modo che non possano finire in mano ai bambini.
  • Smaltire la batteria presso l'Hilti Store di fiducia oppure rivolgersi alla propria azienda di smaltimento competente.
Image alternative I prodotti Hilti sono in gran parte realizzati con materiali riciclabili. Condizione essenziale per il riciclaggio è che i materiali vengano accuratamente separati. In molti Paesi Hilti ritira il vostro vecchio attrezzo. Rivolgetevi al Servizio Clienti Hilti oppure al vostro referente Hilti.
Image alternative
  • Non gettare gli attrezzi elettrici, le apparecchiature elettroniche e le batterie tra i rifiuti domestici.

Garanzia del costruttore

  • In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner locale Hilti .

Ulteriori informazioni

Image alternative
Per ulteriori informazioni riguardo ad utilizzo, tecnologia, aspetti ambientali e riciclaggio, consultare il seguente link: qr.hilti.com/manual/?id=2338837
Tale link è riportato, come codice QR, anche all'ultima pagina della documentazione.

Dichiarazione FCC (valida per gli USA) / Dichiarazione IC (valida per il Canada)

Il prodotto corrisponde al paragrafo 15 delle disposizioni FCC e RSS‑210 dell'IC.
La messa in funzione è subordinata alle seguenti due condizioni:
  • Questo attrezzo non dovrebbe generare radiazioni dannose.
  • L'attrezzo deve assorbire tutte le radiazioni, comprese quelle che potrebbero innescare operazioni indesiderate.
Le modifiche o i cambiamenti apportati all'attrezzo eseguiti senza espressa autorizzazione da parte di Hilti possono limitare il diritto dell'operatore ad utilizzare l'attrezzo stesso.