- Pagina iniziale
- Supporto e Downloads
- Supporto
- Formazione e consulenza
- Formazione per ingegneri
- Progettazione al fuoco delle connessioni strutturali

Progettazione al Fuoco delle connessioni strutturali
Accedi al corso E-Learning gratuito
- Qual è l'importanza della progettazione antincendio?
- Quali sono i requisiti degli Eurocodici per la progettazione di ancoranti e ferri di armatura post installati in caso di incendio?
- Come riconoscere e selezionare gli ancoranti Hilti adatti per l’esposizione al fuoco?
Se vuoi trovare risposta a queste e ad altre domande inizia subito il nostro corso gratuito!
Introduzione
I disastri causati da incendi si verificano di frequente in tutto il mondo. Non esiste alcun luogo o applicazione in cui non sia necessario prendere in considerazione il pericolo di incendio.
Per aiutarti a comprendere l’importanza della progettazione antincendio, come i diversi materiali si comportano sotto l'influenza del fuoco e cosa dice l’Eurocodice in merito alle applicazioni di ancoranti e ferri di armatura post-installati in caso di esposizione al fuoco, abbiamo progettato questo corso specifico.
Questo corso fornisce una panoramica dei requisiti previsti dalle norme EN1992-4 e EOTA TR 082 per la progettazione della resistenza al fuoco delle applicazioni con ancoranti meccanici e chimici.
Il corso ti guiderà inoltre nella progettazione degli ancoranti con PROFIS Engineering e nella scelta degli ancoranti Hilti più adatti. Il contenuto è stato preparato da esperti Hilti ed è disponibile in modalità E-Learning gratuita.
Questi moduli ti aiuteranno a capire come ottimizzare la progettazione al fuoco delle connessione strutturale!
Punti chiave
Il corso fornisce solide basi sulla comprensione e sul dimensionamento al fuoco delle connessione strutturale.
Il corso porterà i seguenti benefici:
- Cogliere l'importanza della progettazione antincendio anche attraverso la comprensione dei recenti eventi catastrofici di incendio.
- Conoscere i tre diversi criteri di resistenza al fuoco definiti dall’Eurocodice e determinare le curve di incendio più comuni per le diverse applicazioni.
- Progettare ancoranti meccanici e chimici secondo le norme EN1992-4 e EOTA TR 082 utilizzati in PROFIS Engineering.
- Sarà inoltre possibile scaricare il certificato di partecipazione.
MODULI

Progettazione al Fuoco delle connessioni strutturali: Principi Fondamentali
Perché un incendio è un aspetto importante da tenere presente in fase di progettazione?
Una panoramica sull’importanza della progettazione antincendio e su cosa dice l’Eurocodice in merito alle applicazioni di ancoranti e ferri di armatura post-installati in caso di esposizione al fuoco.

Progettazione al Fuoco secondo l'Eurocodice delle connessioni strutturali: Ancoranti post-installati
Cosa dice l’EC2-4 e EOTA TR082 a proposito del fissaggio di ancoranti meccanici e chimici per l’esposizione al fuoco?
Uno sguardo approfondito sui requisiti previsti dalle norme EN1992-4 e EOTA TR 082 per la progettazione della resistenza al fuoco delle applicazioni con ancoranti meccanici e chimici.