Servizio di calibrazione e misurazione

Mantieni la precisione e l’accuratezza dei tuoi attrezzi

Offriamo un servizio di calibrazione per testare e regolare i tuoi attrezzi di misurazione Hilti

Attrezzi di misurazione Hilti compresi:

  • Misuratori di distanza al laser

  • Livelli laser

  • Laser a punti e linee

  • Scanner per calcestruzzo

  • Stazioni totali

Tutti gli attrezzi Hilti sono progettati per essere strumenti ad alta precisione. A volte, tuttavia, la loro precisione può essere influenzata da condizioni difficili, come una conservazione inadeguata, fluttuazioni di temperatura o errata movimentazione. La precisione può essere influenzata nel corso del tempo anche da condizioni rigorose dell’uso quotidiano. Per questo motivo consigliamo di calibrare gli attrezzi a intervalli regolari e almeno una volta all’anno.

È consigliabile inoltre testare gli attrezzi sul campo a intervalli regolari, soprattutto prima di compiti critici di misurazione oppure se gli attrezzi sono stati esposti a condizioni difficili.

Per ulteriori informazioni in merito si rimanda alle istruzioni operative del singolo attrezzo.

Richiedi una calibrazione
Service Certificate*

Codice articolo

Servizio

Prezzo (€)

Unità di misura

431163

Service Certificate sistemi di misurazione laser - PL/PA/POL

204,42

pz

431164

Service Certificate sistemi di misurazione laser - PD

122,67

pz

431165

Service Certificate sistemi di misurazione laser - PM

136,29

pz

431166

Service Certificate sistemi di misurazione laser - PS/PX

177,18

pz

431167

Service Certificate sistemi di misurazione laser - PR/PP/POT

238,51

pz

431168

Service Certificate sistemi di misurazione laser - Ferroscan

422,49

pz

431169

Service Certificate sistemi di misurazione laser - POS/PLT

422,49

pz

423218

Service Certificate - HAT 28

104,50

pz

3555555

Servizio Calibrazione - DPG 100

677,79

pz

* Tutti gli strumenti di misurazione in Fleet, o nel periodo “Tutto a Costo Zero”, godono di un Service Certificate gratuito all’anno

Offriamo un servizio in tre fasi:

  1. Verifica dell’accuratezza
    Confrontiamo l’accuratezza del tuo attrezzo con l’accuratezza definita dalle nostre “specifiche del produttore” nel suo manuale utente.

  2. Regolazione, pulizia e assistenza
    Se l’attrezzo non è conforme alle specifiche originali, regoliamo la livella laser o il rilevatore per ripristinarne l’accuratezza. Inoltre puliamo l’attrezzo e controlliamo che funzioni correttamente prima di restituirtelo..

  3. Documentazione
    Forniamo anche un rapporto scritto che elenca le misurazioni effettuate per i valori delle prove in entrata e in uscita. Alleghiamo anche un certificato di assistenza attestante che ora l’attrezzo è conforme alle specifiche originali del produttore.

Domende frequenti Calibrazione e Misura

Gli attrezzi Hilti sono progettati per essere strumenti ad alta precisione, ma possono danneggiarsi e possono diventare imprecisi a causa di fattori esterni come fluttuazioni della temperatura, la pressione dell’aria, condizioni di conservazione inadeguate o le asperità dell’uso quotidiano.

Consigliamo di calibrarli a intervalli regolarli, almeno una volta all’anno. Verifica inoltre sulla base della tua Politica Interna per la Qualità per vedere cosa è necessario fare per le esigenze interne della tua azienda.

È consigliabile inoltre testare gli attrezzi sul campo a intervalli regolari, soprattutto prima di compiti critici di misurazione oppure se un attrezzo è stato esposto a condizioni difficili. Fai riferimento anche alle istruzioni operative dell’attrezzo prima di utilizzarlo.

La procedura di verifica Hilti non è accredita ai sensi della ISO 17025 o di qualsiasi altro standard di certificazione espressamente concepito per i laboratori di calibrazione.

Fai riferimento alla tua Politica Interna per la Qualità per controllare se è necessaria una calibrazione ai sensi di uno standard come la norma ISO 17025.

Per ulteriori delucidazioni, contatta il tuo team Hilti locale.

Contatta l’addetto all’assistenza Hilti di zona oppure chiama il Servizio Clienti al numero 800-827013.

Contattaci