Torna al contenuto principale

MANUALE DELLE CONNESSIONI ACCIAIO-CALCESTRUZZO

Bartolomeo Maldera
Tempo di lettura: < 5 minuti
Articolo

Una guida pratica per progettisti e professionisti del settore che approfondisce normativa, criteri di qualifica e progettazione degli ancoranti post-installati. Il manuale illustra i metodi di calcolo implementati in PROFIS Engineering Suite, le soluzioni per applicazioni avanzate e le best practice di installazione e ispezione, con esempi applicativi e casi reali per supportare la progettazione delle connessioni steel-to-concrete.

Connessioni strutturali
Opere civili
Piastra di base

CONNESSIONI TRAMITE ANCORANTI POST-INSTALLATI

Questo manuale è stato concepito come una guida completa per aiutare i progettisti a gestire la progettazione dei dispositivi di fissaggio post-installati nelle connessioni acciaio-calcestruzzo. In ogni sezione sono approfonditi temi come:

  1. Il panorama normativo alla base del design e della qualifica degli ancoranti;

  2. Le applicazioni specifiche per ancoranti post-installati;

  3. I metodi di design in funzione delle diverse tipologie di carico implementati nel nostro programma HILTI PROFIS Engineering Suite;

  4. La corretta installazione e ispezione del sistema di fissaggio.

L'Handbook può essere scaricato gratuitamente cliccando il seguente LINK

S2C Handbook cover

L'intento principale di questo manuale è quello di fornire una guida agli ingegneri coinvolti nella progettazione di connessioni steel-to-concrete. Inoltre, è utile anche agli appaltatori, ai team tecnici interni e a tutti coloro che sono direttamente o indirettamente coinvolti in queste applicazioni. 

Il documento si snoda in una sequenza logica, guidando il progettista attraverso i fondamenti del sistemi di fissaggio, passando dai meccanismi portanti e, di conseguenza, alla classificazione degli elementi di fissaggio, fino alle modalità di rottura sotto diverse direzioni di carico e ai fattori che influenzano le loro prestazioni. 

Un capitolo fondamentale riguarda il quadro normativo per la qualifica e la progettazione degli ancoranti, riportando la storia dello sviluppo dei metodi di qualifica e degli approcci progettuali e i loro più recenti aggiornamenti. All'interno del documento sono esplicitati in maniera chiara e concisa i campi di applicabilità e i limiti di ciascun approccio.

Il capitolo 6 guida il progettista nella progettazione avanzata. Infatti, se da un lato viene ricordato nel dettaglio l'approccio progettuale dell'Eurocodice 2, dall'altro vengono presentati metodi di progettazione alternativi, basati su documenti di comprovata validità scientifica (fib, EOTA TR). Questi metodi, noti solo agli esperti della materia, consentono talvolta di progettare connessioni non contemplate dall'Eurocodice 2-4. Ogni sezione è popolata da un mix di conoscenze teoriche e approfondimenti pratici, supportati da casi studio ed esempi. 

Infine, il capitolo “Soluzioni Hilti” è fondamentale per aiutare i professionisti a scegliere l'ancorante più adatto al progetto specifico, considerando le diverse situazioni che potrebbero trovarsi ad affrontare.

Sebbene sia ancora possibile progettare “a mano” le connessioni acciaio-calcestruzzo, Hilti fornisce un software di facile utilizzo, PROFIS Engineering Suite che consente al progettista di ottimizzare rapidamente la soluzione evitando errori manuali e riducendo drasticamente le tempistiche di design.

L'evoluzione dell'industria delle costruzioni deve essere supportata dalla comprensione delle tecnologie coinvolte nel suo progresso. Questo manuale è quindi una guida alle migliori pratiche attuali e alle tendenze emergenti. È un ausilio essenziale per il progettista, che viene aiutato nel design, nella scelta del sistema di fissaggio e nella selezione dei parametri rilevanti per ottimizzare una connessione.