Torna al contenuto principale
Carrello

Verifica statica e sismica impianto idranti

Posted by Monica Baldiover 3 years ago
Verifica statica e sismica impianto idranti

Buongiorno,
avrei due quesiti da sottoporvi:
1) Secondo il § 7.2.1 della norma UNI 10779 il singolo tubo idrante deve essere verificato per un carico pari a 5 volte il peso della tubazione piena d'acqua al quale bisogna sommare un carico accidentale di 120 kg. Il carico risultante deve essere anche moltiplicato per l'interasse di posa?

Tale norma, al § 7.1.5, rimanda la verifica sismica all’Eurocodice 8 (quindi alle NTC). Ma nella verifica sismica la massa da considerare è relativa al peso proprio della tubazione piena d’acqua oppure il peso derivante dal calcolo della UNI 10779?
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.

ing. Monica Baldi





UNI 10779,EUROCODICE 8

1 Rispondi
Posted by Sergio Tronciover 3 years ago

Ciao Monica,

Come ben dici la normativa UNI 10779 impone la verifica statica considerando una forza pari a 5*W 120 kg, dove W sta ad indicare il peso della tubazione. W deve essere espresso in kg, quindi se si ha un peso al metro lineare deve essere moltiplicato per l'interasse e poi moltiplicato per 5, mentre il carico accidentale viene sommato successivamente.
Per quanto concerne la verifica sismica il peso da considerare è esclusivamente quello della tubazione piena d'acqua, senza alcun carico aggiuntivo.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento scrivici pure alla mail tecnici@hilit.com

Cordiali saluti dal Team Ask Hilti.

UNI 10779,NTC,idrante