Torna al contenuto principale
Usa il codice HILTIAPP26 e ricevi 100€ di scontoSolo su App Hilti, con almeno 200€ di inserti, consumabili e accessori.Scopri la promozione

Power Up Tour: Brescia event

07/05/2026
Franciacorta, Brescia
News

La campagna “Power Up” di Hilti racconta la nuova gamma Nuron di attrezzi a batteria per applicazioni pesanti in cantiere e prende vita attraverso il tour nazionale. Con la presenza speciale di Jury Chechi, guest star e icona dello sport italiano

Power Up Tour di Hilti in Franciacorta: L’evento “Explore” alla scoperta delle applicazioni pesanti

La campagna “Power Up” di Hilti racconta la nuova gamma Nuron di attrezzi a batteria per applicazioni pesanti in cantiere e prende vita attraverso il tour nazionale. Con la presenza speciale di Jury Chechi, guest star e icona dello sport italiano

Brescia, 7 maggio 2026 - Hilti Italia ha fatto tappa in Franciacorta, in provincia di Brescia, presso la storica cantina Bersi Serlini con il suo Power Up Tour 2026, iniziativa itinerante dedicata ai professionisti dell’edilizia che ha unito sessioni demo pratiche, innovazione tecnologica e momenti di relazione con il territorio.

“In un settore come quello delle costruzioni, responsabile di circa il 10% delle emissioni globali di CO₂, Hilti rinnova il proprio impegno “Making Construction Better”, lavorando fianco a fianco con clienti e partner per generare un impatto positivo e duraturo”, sottolinea Tommaso Turchi, Division Manager Civil Engineering, Hilti Italia.

Con il Power Up Tour 2026, Hilti desidera posizionarsi come il miglior partner per i professionisti del cantiere, grazie a una promessa fondata su tre pilastri chiave: produttività, salute e sicurezza, sostenibilità. “Power Up” rappresenta la sintesi concreta di questi benefici nelle lavorazioni con attrezzature pesanti, grazie ad un importante innovazione tecnologica.

La tappa bresciana è stata un momento strategico per Hilti Italia, l’Azienda infatti è presente da oltre vent’anni nelle aree di Brescia e Bergamo con una rete consolidata di consulenti di vendita e Hilti Store.

L’agenda dell’evento si è dimostrata dinamica e pratica, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vedere da vicino la nuova gamma Nuron. Hilti aggiunge infatti alla piattaforma Nuron oltre 60 attrezzi e accessori specializzati per la demolizione, la perforazione, il taglio. Grazie a una tecnologia avanzata, le nuove batterie offrono maggiore potenza e capacità. Si ricaricano più velocemente, contribuendo ad un’efficienza fino al 25% superiore in cantiere, in modo che l’attrezzatura sia sempre pronta all’uso. Non mancano le funzionalità IoT in grado geolocalizzare gli attrezzi e avere informazioni e dati sui tempi d’utilizzo. I nuovi attrezzi si dotano delle tecnologie Hilti di salute, sicurezza e comfort, come la riduzione delle vibrazioni, la protezione anti-contraccolpo e il controllo integrato della polvere, che migliorano la sicurezza e il benessere dell’operatore.

All’evento i partecipanti hanno potuto sperimentare i nuovi attrezzi nelle quattro stazioni Demo, vere e proprie soluzioni per incrementare la produttività, dedicate alla demolizione, alla perforazione, al taglio e al carotaggio. La prima demo stationdedicata alle prestazioni cordless elevate ha messo in risalto il perforatore combinato a batteria (TE 70-22), il martello demolitore a batteria (7E 1000-22) e il bilanciatore attrezzi (EXO-T-22). La seconda area demo incentrata sulla flessibilità ai massimi livelli ha visto la troncatrice a batteria (DSH 900-22) e la carotatrice a batteria (DD 150-U-22). A seguire la terza demo dedicata al concetto di piattaforma integrata grazie alla motosega a batteria (SCN 60-22), la smerigliatrice a batteria (AG 30D-22) e alla sega da banco sempre a batteria (SCT 60-22). La quarta demo stazione ha presentato le soluzioni dedicate alla produttività come le batterie Nuron (B22-290, B22-195, B22-110, B22-55 e B22-85) il caricabatterie doppio a ricarica rapida (C8DC-22), la batteria a ricarica rapida Nuron (B22-260), il caricabatterie Nuron di alta qualità (C8-22), il caricabatterie rapido Nuron (C6-22) e il Prokit dedicato allo stoccaggio di attrezzi e accessori.

Non sono mancati i momenti di networking, pensati per rafforzare il legame con il territorio e valorizzare le persone coinvolte: un’occasione concreta per toccare con mano le soluzioni Hilti, valutarne le prestazioni e confrontarsi direttamente con gli esperti dell’azienda.

A completare la giornata in Franciacorta, è stato un momento di ispirazione attraverso il racconto di Jury Chechi, che ha portato sul palco una riflessione profonda su obiettivi, disciplina, resilienza e scelta degli strumenti giusti per raggiungere la massima performance, nello sport come nel lavoro. Un invito per tutti i partecipanti a guardare all’innovazione con curiosità, a vivere ogni momento dell’evento come parte di un percorso di crescita condiviso e a godersi una giornata pensata per creare valore, scambio e ispirazione.

Scopri tutti gli eventi