Torna al contenuto principale

Come effettuo il calcolo di un ancoraggio su una struttura esistente? Come considero il livello di conoscenza del supporto?

Posted by DAVIDE MAIETTIover 1 year ago
Come effettuo il calcolo di un ancoraggio su una struttura esistente? Come considero il livello di conoscenza del supporto?

Come faccio a considerare il fattore di confidenza del calcestruzzo?

livello di conoscenza,calcestruzzo esistente

1 Rispondi
Posted by Ali Hachemover 1 year ago
Hilti verificato

Buongiorno.

Per calcolare un ancoraggio su una struttura esistente, è fondamentale sapere se si sta lavorando con calcestruzzo o muratura, poiché i metodi di calcolo e il livello di conoscenza variano. Se si tratta di calcestruzzo, il livello di conoscenza si riflette principalmente nella corretta definizione della classe di calcestruzzo, che andrà poi inserita nei parametri del software. Se non disponibile, si utilizza la classe di calcestruzzo che meglio rappresenta il comportamento reale del materiale. Nel caso di muratura, il livello di conoscenza può essere inserito nel modulo specifico (ad esempio, per l'intonaco armato), e il software adeguerà i calcoli di conseguenza.

Inoltre, possiamo supportarla con prove di trazione o taglio in cantiere sui nostri ancoranti post-installati, per verificare la qualità dell'installazione e la resistenza a rottura (prova di estrazione), come previsto dalle ETA dei prodotti.

Il Team Ask Hilti resta a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.
Un cordiale saluto,
Il Team Ask Hilti