Torna al contenuto principale

fissaggio distanziato zona sismica

Posted by  A.Bortolottoover 6 years ago
fissaggio distanziato zona sismica

Come si può calcolore un tassello con fissaggio distanziato in zona sismica?

Ancoraggio,fissaggio distanziato,zona sismica

1 Rispondi
Posted by Antonio Venturaover 6 years ago

Buongiorno,

grazie per la domanda e la partecipazione al webinar!

Al momento, le norme antisismiche attuali per il calcolo degli ancoranti non prendono in considerazione le condizioni del fissaggio distanziato. Questo è dovuto al fatto che non sono stati effettuati test a sufficienza per validare un metodo di calcolo generale. 

Il nuovo Eurocodice 2 – Part 4, fornisce maggiore flessibilità per il calcolo rispetto alle linee guida europee ETAG, ma si ha sempre bisogno di una valutazione ingegneristica per eseguire il calcolo.

In aggiunta, in base a test interni di Hilti, consigliamo le condizioni seguenti per il fissaggio distanziato.
-       Considerate l’utilizzo di boiacca per riempire il fissaggio distanziato e che questa abbia una resistenza a compressione pari o superiore a 30 MPa. Usate questo metodo quando lo spessore della boiacca è inferiore o uguale a metà del diametro del dispositivo di fissaggio. In queste condizioni è possibile trascurare il fissaggio distanziato.
-       Se i parametri riportati sopra non vengono soddisfatti, considerare la possibilità di aumentare il diametro fino a quando lo spessore della boiacca è inferiore o uguale a metà del diametro del dispositivo di fissaggio oppure cambiare il calcolo complessivo della piastra di base.

Per ulteriori dettagli o per spiegarci meglio la tua applicazione, il Team Ask Hilti resta a disposizione.
Inoltre, puoi contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013 per ricevere il supporto dedicato di un nostro ingegnere.
Buona giornata,

Il Team Ask Hilti

Ancoranti,fissaggio distanziato,PROFIS ENGINEERING,EC2-Parte 4