Torna al contenuto principale

“In caso di bassa corrente, ma cavo di terra sez. 16mm2 (spesso le sezioni sono imposte da cliente), si deve per forza prevedere la soluzione per alta corrente?”

Posted by Fjordi Memajabout 4 years ago
“In caso di bassa corrente, ma cavo di terra sez. 16mm2 (spesso le sezioni sono imposte da cliente), si deve per forza prevedere la soluzione per alta corrente?”

Domanda durante il Live Webinar “CONNESSIONI ELETTRICHE PER LA MESSA A TERRA": In caso di bassa corrente, ma cavo di terra sez. 16mm2 (spesso le sezioni sono imposte da cliente), si deve per forza prevedere la soluzione per alta corrente?

messa a terra,connessioni elettriche

1 Rispondi
Posted by Fjordi Memajabout 4 years ago

No, non per forza, dipende più che altro dalla massima corrente che può sopportare: 40 A nel caso di bassa corrente per collegamenti equipotenziali e 1,2 kA/1s per corto circuiti, due valori solitamente associati a cavi da 10 mm2. Se poi la dimensione del cavo è maggiore (es. 16 mm2) ma la corrente è dentro al limite allora si può utilizzare la soluzione a bassa corrente. Se la corrente è invece maggiore bisognerà passare ad una soluzione ad alta corrente.




Per ulteriori dettagli o per spiegarci meglio la tua applicazione, il Team Ask Hilti resta a disposizione.
Inoltre, puoi contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013 per ricevere il supporto dedicato di un nostro ingegnere.

Grazie di nuovo per la partecipazione attiva nel webinar

Il Team Ask Hilti

messa a terra,connessioni elettriche