Torna al contenuto principale

Perché se si toglie ''infinito'' in direzione del carico orizzontale e si inserisce una distanza molto grande da poter essere considerata come ''infinito'', il risultato delle verifiche non è lo stesso?

Posted by Maurizio Venturaover 3 years ago
Perché se si toglie ''infinito'' in direzione del carico orizzontale e si inserisce una distanza molto grande da poter essere considerata come ''infinito'', il risultato delle verifiche non è lo stesso?

Domanda durante il webinar "Fissaggio di una piastra di base e valutazioni sulla rigidezza con calcolo avanzato dell'intera connessione" del 11/07/2023

PROFIS ENGINEERING,Distanza dal bordo

1 Rispondi
Posted by Maurizio Venturaover 3 years ago

Considerando una distanza dal bordo "infinita", il software non effettua la verifica della rottura del bordo di calcestruzzo nella direzione in cui "infinito" è il valore della distanza dal bordo.
Inserendo invece un valore finito, se pur elevato, come distanza dal bordo, il software considera la rottura del bordo di calcestruzzo anche in quella direzione.
Nell'immagine allegata, viene spiegata meglio la distinzione tra distanza dal bordo con "infinito" e senza "infinito".
SI può notare che nella situazione "con infinito", la rottura del bordo potrebbe verificarsi su un lato della trave e non nella direzione del carico, perché la rottura del bordo è evitata dalla presenza della costruzione stessa.

PROFIS ENGINEERING,Distanza dal bordo